大家好、
您能否根据 以下文章为荧光显微镜应用推荐 DLP/DMD: https://www.nature.com/articles/nmeth.3000
所需的规范为:
- 允许传输405nm 的光
- 不会因高功率光输入而损坏(来自片上功率为5W 的基于 LED 的光源、并且光由液体光导进行压缩和输出)。
- 可以生成具有与上述类似或较低空间分辨率的图形、可以低至200 x 200。
- 无需快速更改图形。
- 该器件可以是裸片、可以集成到定制的光机部件中。
- 理想情况下、成本低于1000美元。
非常感谢您考虑我的请求。
此致、
Marvin