This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 显微镜光图形

Guru**** 1267830 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP301S, DLP9000, DLPC900, DLPLCRC900DEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1198679/microscopy-light-pattern

主题中讨论的其他器件:DLP301SDLP9000DLPC900

大家好、

您能否根据  以下文章为荧光显微镜应用推荐 DLP/DMD: https://www.nature.com/articles/nmeth.3000

所需的规范为:

  • 允许传输405nm 的光  
  • 不会因高功率光输入而损坏(来自片上功率为5W 的基于 LED 的光源、并且光由液体光导进行压缩和输出)。
  • 可以生成具有与上述类似或较低空间分辨率的图形、可以低至200 x 200。  
  • 无需快速更改图形。  
  • 该器件可以是裸片、可以集成到定制的光机部件中。
  •  理想情况下、成本低于1000美元。  

非常感谢您考虑我的请求。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!

    DLP 产品组合在"3D 打印和直接成像"下的 UV 产品(< 400nm)和近 UV 产品(400nm 至420nm)非常适合此应用。

    有关 DMD 芯片组支持的照明功率密度的详细信息、请查看 DMD 数据表的" 7.4建议运行条件"部分。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您给我提供正确的产品页面。

    我找到了该器件 DLP301S。 您能告诉我如何找到最小分辨率?  仅提供最大分辨率。 我想知道它是否可以低至200 x 200。  

    此外、使用 DLP301构建系统还需要其他什么产品?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!

    DLp301S 不适合此应用。 请参阅 DLP301S 数据表(第9页)的第6.4节。 对于波长为400至550nm 的器件、最大照明功率额定值为3W/cm2。  有源阵列的面积为~0.27cm2 (请参阅数据表第16页的6.10节)。 应用需要5W 功率。 由于照明功率要求、您很可能需要为此应用选择一个大尺寸 DMD。

    对于 DMD,每个像素/镜片均可寻址。 因此、低分辨率或最低分辨率不应成为问题。  客户可以在 DMD 上创建任何图形或图像。  

    选择合适的 DMD 后,您需要选择随附的控制器来驱动 DMD。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!

    我已经和 Vivek 谈论过这个应用。  您是否考虑将 DLPC900与 DLP9000 DMD 搭配使用?

    可以在该设备上使用行的子集、但在水平方向上、您必须加载每行的所有数据。  只需在 不需要200行数据的位置加载0。

    DLP9000肯定具有功率处理功能。

    我认为目前没有 DLPLCRC900DEVM (双 DLPC900控制器 EVM)可用。   

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Marvin、

    我忘记 了数据表中405nm 时的最大功率密度为10W/cm2。  这将要求它们使用大约1000 x 1000像素的正方形。 (稍小一点、但这样做更容易)。  但是、它们可以使用5 x 5"超级像素"、并在200 x 200超级像素分辨率区域中将它们视为一个"像素"。

    很抱歉、这点有任何混淆。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fizix、

    是否有低于1000美元的选项可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin

    您能否确认您希望在设计中应用于 DMD 的405nm 光学功率?

    如果您希望获得5W 的总功率、则成本最低的选择是将 DLP6500BFLQ DMD 与单个 DLPC900控制器组合在一起

    https://www.ti.com/product/DLPC900

    https://www.ti.com/product/DLP6500FLQ

    DLP6500BFLQ 在405nm 时支持高达10W/cm^2的功率

    如果405nm 的光功率较低、则可能需要了解其他 TI DLP 选项