This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DLPC4422:如何使用 UM232H 修复引导加载程序。

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP660TE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1194173/faq-dlpc4422-how-to-repair-the-bootloader-with-um232h

器件型号:DLPC4422
主题中讨论的其他器件:DLP660TE

大家好、

客户有一些问题


我将 DLP4422与 DLP660TE 搭配使用。 我错误地尝试将映像上传到 DMD、据说上载了闪存映像文件并将其保存在引导加载程序中、因此现在我无法执行任何操作。

DLPC4422无法与 PC 通信、因此我认为引导加载程序有问题。

e2e.ti.com/.../3097775

如上所链接、可使用 FTDI UM232H 上的 JTAG 边界扫描来修复。
但我不知道如何使用该模块。

我想知道如何通过 UM232H 加载恢复的文件。
我能否获得有关引导加载程序恢复的文档?

谢谢、

此致、

Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivian:

    我向您发送了一封私人邮件。

    最棒的

    Aaron B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivian:

    如果引导加载程序损坏、则应遵循以下共享文档来恢复此板的引导加载程序。

    请注意、需要修改蓝线、如果不建议这样做、则 UM232H 模块可能会损坏。

    最棒的

    Aaron B

    e2e.ti.com/.../DLPLCRDC442x_5F00_JTAG_5F00_Programr.zip