This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5531Q1EVM:系统繁忙

Guru**** 2666255 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP5531Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1197056/dlp5531q1evm-the-system-is-busy

器件型号:DLP5531Q1EVM

当我使用 DLP5531Q1EVM 时、DLP 控制程序告诉我它始终处于引导加载程序模式。 我想获取系统信息、告诉我系统正忙。 导致这种情况发生的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry、您好、感谢您联系我们并使用 E2E 论坛。 我们团队的一位专家将审核该主题并尽快回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,樱桃

    您能告诉我有关您的硬件的更多详细信息吗? 您是否正在使用 TI EVM? 如果 DLPC230的 TSTPT0输入保持高电平、通常系统保持在引导加载程序模式:

    此致、

    Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-我计划关闭此主题、因为不活动。 如果您有其他问题、请联系我们。

    此致、

    Ross