This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR230NPEVM:DLPDLCR230NPEVM 能否比 DLPDLCR3010EVM-G2更亮?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR3010EVM-G2, DLPDLCR230NPEVM, DLPA3005, DLPA2005, DLPA3000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1199986/dlpdlcr230npevm-can-dlpdlcr230npevm-be-brighter-than-dlpdlcr3010evm-g2

器件型号:DLPDLCR230NPEVM
主题中讨论的其他器件:DLPDLCR3010EVM-G2DLPA2005DLPA3005DLPA3000

您好!   

  我对这两个 EVM 板有几个问题。

Q1:  DLPDLCR230NPEVM 可增加至350流明、在本例中  、DLPDLCR3010EVM-G2仅为300流明开箱即用、那么哪一个更亮?

Q2: 将  DLPDLCR230NPEVM 的 Dlpa 从 dlp2005替换为 dlpa3005时、最大流明是多少?

Q3: DLPDLCR3010EVM-G2 是300 lumans 开箱即用、 dlpa3005的最大流明是多少?

问题4:如果我生产了10k EVM 板、那么这两个 EVM 板的价格是多少?

提前感谢

祝你一切顺利、

Jeff XU