This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC900:DLP9000

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPC900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1226602/dlpc900-dlp9000

器件型号:DLPC900

大家好

在视频模式和图形模式下是否可以反转数据输入?

我们希望将 DMD9000放置在一个 180º(新布局)和翻转 短轴图像,前灯在同一个位置  

然后、我们没有镜像、但显示数据是反相的(单模式)  

谢谢你  

Arik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arik:

    欢迎回到 E2E 论坛。 感谢您的参与!

    如果您使用 DLPC900双控制器 EVM 和关联的 GUI、则在 GUI 的"System Settings"面板中、用户可以控制图像的方向。

    由于双控制器的实现、双控制器 EVM East/West flip 永久设置为开启。 在加载之前反转图像中的图形数据、或在加载或流式传输视频之前反转视频数据中的图形数据。  

    选中"North/South"设置后、图像会沿其短轴翻转。 必须在将任何图形 LUT 更新发送到 DLPC900之前进行此设置。 图形序列必须处于已停止状态。

    此致!

    Maxine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maxine

    在视频模式下、南北翻转可以正常工作、但图形显示反转数据对显示没有影响

    如何在视频模式下反转数据?

    Br

    Arik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arik:

    使用每个位的补码对数据进行反相、即001->110。 要确认的是、这是您尝试实现的目标吗?

    此致!

    Maxine