Other Parts Discussed in Thread: DLPC3430, DLPA2005, DLPC3435, TIDA-00325
大家好!
我们使用 DLPC3435和 DLPA2005设计一个 可驱动 DLP .2 WVGA 的定制电路板。
我们尚未在板上实现 USB 转 I2C 或 SPI。
因此为了进行调试、我们希望使用 DLP EVM GUI 软件将固件刷写到闪存中。 但我需要一个 USB 到 SPI/I2C 转换器。
从我在此论坛上阅读的内容可以看出、GUI 软件仅与少数转换器兼容、其中一个转换器不再可用。 (
下面是我的问题:
-我可以使用 cypress 的 CYUSBS236吗?
- GUI 可以通过 Arduino 使用一些串行命令连接到 I2C 吗?
-有没有任何文档,以创建代码 Arduino 来完成作业,并使其兼容和可与 GUI 软件使用?
-是否有其他方法或程序来刷新闪存中的固件?
提前感谢您的帮助。