This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR4500EVM:3D 扫描仪设计帮助

Guru**** 2811195 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR4500EVM, DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK, DLP4500, TIDA-00254, DLP4710EVM-LC, DLP4710, DLPA3005, DLPC3479, DLPC350, TIDA-080005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1214776/dlplcr4500evm-3d-scanner-design-help

器件型号:DLPLCR4500EVM
主题中讨论的其他器件: DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDKDLP4500TIDA-00254DLP4710EVM-LCDLP4710、DLPA3005DLPC3479DLPC350

您好、E2E 专家!

你好。

在  DLPLCR4500EVM 上:

  1. 如果我想更改摄像机和投影仪以提高深度准确度/分辨率、评估板是否能与新的投影仪和摄像机配合使用?
  2. 我能否访问该评估板附带的 DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK 源代码? 我想要根据我的应用修改它们。
  3. DLP4500能否投影颜色图案?

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎来到 E2E 论坛、感谢您提出问题。

    请查看对以下问题的答复。 另请参阅 DLPLCR4500EVM 用户指南。

    https://www.ti.com/lit/pdf/dlpu011

    1.投影仪设计本身由外部公司广景科技有限公司创建、有关规格、请参阅1.2.1节和表1.1。 我们仅销售和支持由 iView 设计的与芯片组配合使用的特定投影仪。 理论上、您可以设计或创建另一台具有不同规格的投影仪、但这不在 TI 支持范围内。 是的、支持外部摄像头、并且有随附的触发信号、请参阅用户指南。

    2. 在 GUI 下载文件夹中有一个含有源代码的 zip 文件。

    是的、DLP4500投影仪支持彩色显示和图形、并且光源引擎包含红色、绿色和蓝色 LED。  

    谢谢。

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    你好。

    我向我的团队介绍了套件和参考设计 TIDA-00254、他们对此很感兴趣。  
    我想与您核实与电路板配套的 SDK 是否为开源软件、以及是否对出于商业目的修改和使用它没有限制。 没有许可证?
    此外、如果我们要扫描精度为0.1mm 的2000x2000区域、以及小于1s 的云生成时间、 您建议使用哪些策略、投影仪和摄像头?
    此致、
    CSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    对于 SDK 来说、如果是指源代码、请注意所有文件都包含以下标题。 没有使用许可、并且允许进行修改、但是 TI 不承担任何责任、并且所有代码和文件都必须保留本版权声明。  

    另请注意 TI 参考设计声明。

    e2e.ti.com/.../IMP-NOTICE-FOR-REF-DESIGNS.pdf

    我 推荐使用这一参考设计和有关策略、投影仪和摄像机的文档。 以下参考设计应提供良好的概述、并且 tiduc48 (设计指南)提供了有关设置的更详细的信息。  

    https://www.ti.com/tool/TIDEP0076

    https://www.ti.com/lit/pdf/tiduc48

    谢谢。

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    你好。

    在 TIDA00254 BOM 上、摄像头好像已停产。

    因此、我计划使用以下摄像头:
    FLIR Blackfly BFS-U3-16S2C-CS

    您能否帮助检查硬件和 SDK 的兼容性是否存在问题、以及您是否还可以建议所有可能的电缆和镜头替代产品?

    我对使用 BOM 中提到的触发电缆和镜头不是很有信心、因为摄像头已经停产。
    此致、
    CSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    很遗憾、此设计最近未更新、我不确定我们是否打算尽快更新。

    我建议联系 Flir、了解他们是否有任何新型兼容摄像头、以及这些新型摄像头是否支持所提供的 ARM-Linux USB3驱动程序。

    下文来自 TIDUC48B TI Designs 3D 机器视觉参考设计、该设计基于 AM572x 并采用 DLP 结构光设计文档。 因此可以使用其他摄像头。

    如果 Flir 提供了兼容的摄像头、Flir 网站应在附件 GPIO 电缆下方列出、这些电缆提供了 兼容的触发器电缆、如以下所示。 在本例中、我认为这与 TIDA00254 BOM 的电缆完全相同。  

    似乎有一些较新版本的 Flir Flea 3系列,可能是升级替代旧的推荐摄像头模块。

    谢谢。

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    你好。

     DLPLCR4500EVM 似乎没有库存。
     
    您能告诉我您是否有购买该器件的其他选择吗?  
    或者、您可以推荐另一个采用与 SDK 兼容且具有3D 扫描仪参考设计的类似或更好投影仪的评估模块吗?
    此致、
    CSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    请允许我们查看哪些选项可用于您的应用。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    目前、我们正致力于储备和制造更多的 DLPLCR4500EVM、但很遗憾、这可能需要几个月的时间。  

    您可以根据自己的应用转到以下页面并探索其他选项。

    https://www.ti.com/dlp-chip/3d-scan-machine-vision/overview.html

    或者、Mouser 似乎可以在几个月内储备 DLPLCR4500EVM。

    https://www.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/DLPLCR4500EVM?qs=fi7yB2oewZnRlDxvM%252BBUfQ%3D%3D

    另一个选项是 DLP4710EVM-LC、它目前在 Mouser 上提供。  

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    你好。

    我对 DLP4710EVM-LC 有几个问题。 您可以提供帮助吗?
    1. 它与 DLPLCR4500EVM 相比如何?
    2. 它是否与适用于3D 扫描仪设计的德州 SDK 兼容: https://www.ti.com/tool/DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK
      查看 TI DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK 软件开发套件(SDK)下载、说明、功能和支持文档、并开始设计。
      www.ti.com
    3. 它是否 与 TIDA-00254中提供的所有软件兼容?
    4. 您是否具有此3D 扫描仪参考设计?
    5. 能否投影颜色图案?
    6. 能否投影连续的颜色图案(不仅仅是离散的)?
    7. 您是否计划停止提供此电路板?
    8. 您能否同时检查   DLP4710EVM-LC 与 TIDA-00254中其他硬件的兼容性?

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    请参阅以下答复:  

    与 DLPLCR4500EVM 相比、它是什么?

    DLP4710EVM-LC 和 DLPLCR4500EVM 具有不同的 DMD 和控制器、随附 EVM。 DLP4710EVM-LC 包含一个适用于 DLP4710 DMD 和 DLPC3479控制器的 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器。 DLP4710的分辨率为1920 x 1080。 最大输入帧速率为120Hz。  

    有关更多信息、我建议您查看 DLPC4710EVM-LC DLPC3479DLPA3005 产品页面来熟悉 该芯片组。

    2.它是否与德州 SDK 兼容用于3D 扫描仪设计: https://www.ti.com/tool/DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK

    DLP SDK 支持 DLPC350控制器(包含在 DLPDCR4500EVM 中)、但不支持 DLPC3479 (包含在 DLP4710EVM-LC 中)。

    3.是否 与 TIDA-00254中提供的所有软件兼容?

    否、这些软件不兼容。  对于 DLP4710EVM-LC、请参阅参考设计 TIDA-080005、其中显示了可用的固件        在 DLPC4710EVM-LC 产品页面中。

    4.您是否有这款3D 扫描仪参考设计?

      有关 DLP4710EVM-LC、请参阅参考设计 TIDA-080005。 DLP4710ECM-LC 可 根据您的设计用作3D 扫描应用。  

    5.它能投影色彩图案吗?

    是的、DLP4710EVM-LC 支持采用 RGB 的颜色模式。

    6.能否投影连续的色彩图案(不仅仅是离散的)?

    显示的每个图形之间有预黑暗时间和后黑暗时间。  有关详细信息、请参阅 DLPC3479数据表。

    7.您是否有计划停止使用此电路板?

    否、我们没有停止提供 DLP4710-EVM-LC 的计划  

    8.您是否还可以检查   DLP4710EVM-LC 与 TIDA-00254中其他硬件的兼容性?

    请参阅   适用于 DLP4710EVM-LC 的参考设计 TIDA-080005和 EVM 用户指南。 它包含一个接头、用于访问用于摄像头捕获和其他系统控制的触发输入/输出信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lori:

    你好。

    >>  DLP SDK 支持 DLPC350控制器(包含在 DLPDCR4500EVM 中)、但不支持 DLPC3479 (包含在 DLP4710EVM-LC 中)。
    我想知道您是否有其他适用于 DLP4710EVM-LC 的类似 SDK? 我对  SDK 的摄像机投影仪校准、三角测量和点云重建 API 功能非常感兴趣。 这将为我们节省大量的开发时间。
    此致、
    CSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    可以、可以在 DLPC-API 页面上找到用于34xx 控制器的 API。 请注意同一页面上链接的用户指南中的使用说明。

    此致、
    奥斯汀