This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPNIRNANOOEVM: DLPNIRNANOOEVM: NNIRScanNano 图书馆实施问题

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1222648/dlpnirnanoevm-dlpnirnanoevm-nirscannano-library-implementation-questions

部件号:DLPNIRNANOOEVM

您好、我们使用的是 DLPSpectrum Library 2.0.3。 我们的目标是利用 NIR 传感器的相应原始数据在所需波长范围内获取数据。 阅读文档后、我们了解需要生成配置、并且可以选择使用编写配置 dlpspice_scan_write_configuration() 但是、如何从传感器获取实际数据仍然很难理解。
dlpspice_scan_read_data ( )函数,我们应该是为了从传感器读取数据,实际上是读取由写入的数据 dlpspice_scan_write_data () 停止。 此外、也存在 dlpspice_scan_genPatterns () 此函数生成图案并将校准系数用作参数、这些参数是由记录中所写的光谱仪校准生成的。

第一个问题是、需要按照正确顺序使用哪些函数/函数从传感器获取数据并以返回的方式对其进行解释" scanResults "结构对象?
第二个问题是、如果其中一个函数需要校准系数、我们的器件中有哪些值、我们可以从哪里获得这些值? 换言之、如果需要校准系数、需要执行哪些步骤来校准光谱仪以便获得这些系数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    请给团队留出时间准备回答您的问题。

    您能否提供有关 EVM 上当前正在使用什么 FW 的信息?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    DLP 频谱库用于为自定义扫描方法生成图形。 如果您不需要创建自定义扫描方法和图形。 该库不包括从探测器获取原始扫描数据。 因为这是 Tiva 固件(驱动程序代码)的一部分。 Tiva 固件也是开源的、可从 TI.com 获取。

    来告诉您如何获取扫描数据和校准系数。 请参阅 NIR Scan Nao 用户指南中章节的 H、I、J: https://www.ti.com/lit/pdf/dlpu030

    其中包含有关所有受支持的命令及其说明的信息。

    要获取原始扫描数据、请执行以下操作:  

    • 使用 NNO_CMD_READ_DEVICE_STATUS 检查扫描状态
    • 扫描完成且无错误后:使用 NNO_CMD_FILE_GET_READSIZE 命令读取可用的扫描数据大小
    • 使用 NNO_CMD_FILE_GET_DATA 读取扫描数据

    用户指南第5.2.1节介绍了详细的扫描工作流程。

    校准系数出厂时存储在 EEPROM 中。 您可以使用命令 NNO_CMD_CALIB_STRUCT_READ 来读取它们  

    此致、
    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhil:

    非常感谢您的答复。

    我们现在正在进行这项工作,并将让你知道这项工作的进展情况。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhil:

    您能给我发送一个链接来下载 Tiva 固件源文件吗? 我没有在 TI.com 或使用 google 上找到它。

    再次感谢您的帮助、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    请在 DLPNIRNANOOEVM 产品页面上找到固件。

    此致、

    Lori