This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010EVM-LC:DLP3010

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010, DLPC3478, DLPC3430
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1220290/dlp3010evm-lc-dlp3010

器件型号:DLP3010EVM-LC
主题中讨论的其他器件:DLP3010DLPC3478DLPC3430

我尝试将映像刷写到 DLP3010上、但无法与板进行通信。 我正在使用"DLP EVM GUI"连接电路板。 电路板由19V 电源供电。 该板通过 USB 连接到笔记本电脑、电源开关位于 ON 位置。 该电路板具有在连接到电源时点亮的 LED。 GUI 屏幕底部的连接消息显示"Connected"、powered off"。 随附的是主屏幕截图和我们在尝试连接电路板时收到的错误截图。 如果需要任何进一步的信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    欢迎来到 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术。

    当电源插接、开关接通时、即使 EVM 状态显示已关闭 GUI、您是否能看到来自 EVM 的任何投影图像?

    您应该能够使用电源将映像刷写到 EVM 上、而无需通过 GUI 移动 SW_ONOFF 开关。 编程完成后、请将开关移至"开"。  

    最新可用的 GUI 版本为3.1.0.7、最新的 DLPC3478固件版本为8.0.1。  

    请告知我们、按照上述步骤重新刷写 EVM 后、这是否可以解决您的问题。

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电源和开关都处于打开状态时、不会出现投影图像。 我有最新的 GUI 版本、但无法更新 DLPC3478的固件。 此外、控制器显示的是 DLPC3430、而不是 DLPC3478。 尝试更新固件时、我收到一条错误消息、指出无法在我的计算机上找到更新的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    控制器在哪里显示 DLPC3430? 这是控制器本身的标记吗? 如果是、请附上 EVM 的照片。

    EVM 上的状态 LED 灯有什么活动? 这些在电路板通电时是否发生变化?

    此致、
    奥斯汀  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制器上没有写入 DLPC3430。 这是加电时 GUI 中显示的内容。 请参阅我在原帖中发布的图像以了解相关信息。 我还附上了 EVM 的照片。 当电路板连接到电源时、以及电源开关变为 ON 位置时、EVM 上的 LED 会发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    您可以回答以下问题以帮助我们更好地理解您的问题吗?

    1、您从哪里获得此 EVM? 这是定制电路板吗?

    2.在图片中、我可能没有看到带有 RGB LED 的光学模块和 DMD 柔性电缆与显示板连接。 是这样吗? 您的应用用例是什么?

    3.请说明您插入电源时哪些 LED 亮起,以及在将开关移动到打开位置后哪些 LED 亮起或熄灭?

    4.如果您在 GUI 中看到控制器显示为 DLPC3430、我认为这可能是您在 EVM 和 GUI 之间通过 I2C 没有正确通信时的默认信息。 是否也看到 EVM 软件和固件版本为0.0.0?

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、我收到客户的这块板,但据他们说,它不是定制板。

    2.我有一个连接了 DMD 柔性电缆的定制投影仪,因此不用于光学模块。 我只是拍了这张照片,没有附加任何内容。

    3.我将在下面显示该板的图片、以便您可以看到 LED 处于点亮状态

    4.是、EVM 软件确实显示了固件版本0.0.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的客户给我们发送了一个新的电路板、问题是屏蔽层上缺少一个元件、电路板上的某个位置发生短路。 我很抱歉浪费了每个人的时间,但我不能足够感谢你至少娱乐我的问题。