This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR230NPEVM:启动问题

Guru**** 1963265 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR230NPEVM, DLPC3436, DLPA2005
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1217459/dlpdlcr230npevm-booting-problems

器件型号:DLPDLCR230NPEVM
主题中讨论的其他器件: DLPC3436DLPA2005

您好!

我拥有两个 DLPDLCR230NPEVM 模块、它们都遇到不同的启动问题。 这两个投影仪过去都可以 同时工作、但现在无法再启动。

  • 第一个器件:
    对于第一个我不是真的确定我做了什么错. 当使用和不使用 Raspberry Pi 4B 引导时、投影仪不会显示任何内容、所有 LED (D_HOST_IRQ、D_DONE 和 D_INIT_B)都会持续亮起。 我试图对闪存控制器和 FPGA 进行重新映像、但两者都不起作用、提供的 python 脚本出现错误、并且无法擦除旧数据。

  • 第二个器件:
    第二个演示在今天上午工作正常、我正在测试一些脚本以通过 GPIO 引脚26关闭投影机。 打开投影仪时、有时它无法正确启动、现在它仅显示初始的"DLP Texas Instruments"标识、不显示彩虹模式。 此外、 只有 D_INIT_B LED 在闪烁。 我还尝试对闪存控制器和 FPGA 进行重新映像、在这里它可以正常工作、但未解决引导问题。 我使用了 dlpc3436_controller_firmware_7.3.14.img 和 dlpc3436_fpga_firmware_1.1.bin 文件来重新映像。 但我不确定这是不是问题,因为投影机以前工作正常。

    有时它会显示奇怪的彩色图像、比如这样的图像:


提前感谢您
卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    欢迎来到 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术。

    下面是一些入门建议:

    1. 请查看 DLPDLCR230NPEVM 快速入门教程。
    2. 检查正在使用的电源。 我们正在努力发布一份更新的指南、其中包含了新的规格。  尝试使用电流至少为4A 的电源。 通常、与此相关的问题是持续下电上电、但在您的情况下也可能会有所帮助。
    3. 确保 Raspberry Pi 上的 I2C 和 SPI 接口均已启用。 对于最新的 Raspberry Pi 更新、默认情况下会禁用这些接口。 这将阻止您与 DLP 微控制器和 SPI 闪存器件进行通信。
    4. 如果已尝试第3点、但无法通过 Raspberry Pi 作为典型方法重新刷写固件、则可能需要尝试通过 SOIC 剪辑刷写闪存器件。 有关执行此操作的说明 、请参阅损坏器件的 SPI 闪存器件 SOIC 削波指南常见问题解答页面。

    请告诉我这些建议是否对您有用。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    感谢您的快速回复。

    关于您的建议:

    1. 我已经阅读了本教程、并设置了两台投影仪、使它们以前工作正常
    2. 我测试了不同的电源。 对于 第一个器件 不同 设置下没有变化。 所有 LED 仍保持常亮、没有投影图像。
      第二个器件 显示了一些变化:如果输入5V 4A、现在 D_HOST_IRQ、D_INIT_B LED 以及投影的 DLP 标识每秒闪烁一次。 我再次刷新了闪存、但没有变化。 但是、如果我将电压设为6V 4A、正如其他论坛上所述、  则始终只有 D_INIT_B 会闪烁并且 DLP 标识会被投影出来。 现在哪个状态更好? D_INIT_B LED 闪烁是否指示 FPGA 出现某种故障?

    3. 我的 Raspberry Pi 上同时启用 I2C 和 SPI 接口。 重新闪存可在我的上正常工作 第二个器件 但不在上 第一个

    4. 我建议这么做 第一个器件 因为我现在没有执行 SOIC 削波重新刷写的工具。

      但是、使用 Raspberry Pi 重新闪存可以在上运行 第二个器件 但可悲的是,没有解决这个问题:

    如果我们能得到、我会很高兴 第二个器件 才能再次运行。 第一个器件可能有一个更大的问题、因为我在其他论坛中没有发现任何类似的问题 第二个器件 似乎是一种常见的拓扑。

    提前感谢您
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    第二个器件 显示了一些变化:如果输入5V 4A、现在 D_HOST_IRQ、D_INIT_B LED 以及投影的 DLP 标识每秒闪烁一次。 我再次刷新了闪存、但没有变化。 但是、如果我将电压设为6V 4A、正如其他论坛上所述、  则始终只有 D_INIT_B 会闪烁并且 DLP 标识会被投影出来。 现在哪个状态更好? D_INIT_B LED 闪烁是否指示 FPGA 出现某种故障?

    优先选择第二种状态。 在电源到达 DLP 电源管理 IC 之前、电路板上会出现一个小的压降。 电压电源具有一定的精度、因此最好使用~5.2V 电源、以确保当电源电压甚至比额定5V 低一点时、DLP PMIC 中的 UVLO 机制不会触发。 简而言之、使用6V 电源应该效果良好。

    D_INIT_B LED 闪烁似乎表示 FPGA 正在持续进行下电上电。 通常我建议重新刷写 FPGA、但看起来您最近刚刚完成了刷写。 发生该故障时、是否可以探测以下信号?

    • FPGA_就绪
    • FPGA_P1P18V
    • FPGA_RESETZ 的结构
    我建议使用 第一个器件 因为我现在没有执行 SOIC 剪辑刷新的工具。
    如果我们能获得,我会很高兴的 第二个器件 才能再次运行。 第一个器件可能有一个更大的问题、因为我在其他论坛中没有发现任何类似的问题 第二个器件 似乎是常见的。

    抱歉、我有点迷路了。 您希望关注哪个器件?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    抱歉混淆不清、我指的是第二个器件的  D_INIT_B LED 在闪烁。

    我不确定应该在哪里探测这些信号。 以下几点是否正确?

    • FPGA_READY -> GPIO14
    • FPGA_P1P18V -> U28-5
    • FPGA_RESETZ -> R15

    如果是、我会获得以下信号:

    • FPGA_READY ->无信号



    •  启动后 FPGA_P1P18V ->恒定2.6V

    • FPGA_RESERZ ->这个

    如果这不正确、您能告诉我、在哪里可以 找到它们吗?

    谢谢你
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    您选择的点是除 FPGA_RESETZ 以外的正确信号选择。 我说这是 R542设置的信号、但您在这里看到了一些有用的东西。 DLPC 似乎正在持续重新启动。 我假设控制器没有循环运行、因为听起来就像看到一致的投影一样。 是这样吗?  

    电路板上 HOST_IRQ 的状态是什么?

    第二个脚本今天上午可以正常使用、我测试了一些脚本、通过 GPIO 引脚26关闭投影机。 打开投影仪时、有时它无法正确启动、现在它仅显示初始的"DLP Texas Instruments"徽标、不显示彩虹模式。

    您能进一步介绍一下我们在这里做了什么吗? 您能否共享脚本? 您在这里指的是哪个 GPIO 引脚26?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    我意思是这是 R542提取的信号

    我在此时又进行了一次测量、信号看起来与 R15中的信号类似:

    我假定控制器没有循环,因为听起来好像您看到的是一致的投影。 这是真的吗?

    是的、一旦我启动投影机、DLP 标识就会不断投影。 但有时与原始 DLP 标识略有不同、例如、我在此论坛中发送的第一张图像在标识周围出现了奇怪的颜色图案。 有时只有没有标识的白色图像。 但在每种状态下 、只有 D_INIT_B LED 会闪烁、我无法通过 Python 脚本投射我的图像。

    您主板上 host_IRQ 的状态是什么?

    当我打开投影机时、D_HOST_IRQ LED 会闪烁约一秒钟、然后关闭、并在其余时间保持关闭状态。

    您能谈谈在这里做了什么吗? 您能否共享脚本? 您在这里指的是哪个 GPIO 引脚26?

    当然、我的脚本看起来是这样的、我在打开和关闭状态之间切换。 可能我将它打开然后关闭到 FAST、因为它在某个点上卡在当前状态。

    引脚26是用户指南表9-2中的引脚:



    此致!
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lukas,

    是否在 PROJ_ON 高电平和低电平之间重复切换? 请尝试删除关闭喷雾器命令,以查看性能是否有所改善。 我还会要求在不使用自动脚本的情况下启动系统、以查看此行为是否与您的程序相关。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    此命令是否重复在 PROJ_ON 高电平和低电平之间切换完成?

    可以。

    很抱歉混淆的代码已删掉。 我实际上不在引导时使用它、这些只是我使用的命令、而我没有按照此顺序使用它们。 在脚本中、我使用 on 或 off 命令。 抱歉、上周我无法访问我的 Raspberry Pi 以获取实际脚本。  

    现在、我在启动投影仪时不使用 python 脚本。 我也没有连接 Raspberry Pi。

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    是.
    现在我在启动投影仪时没有使用 python 脚本。 我也没有连接 Raspberry Pi。

    我对这些发言有些困惑。 如果未切换 PROJ_ON、该行为是否会继续? 我还需要说明的是、打开/关闭投影仪和重新关闭或打开投影仪之间应间隔最短的时间。 在初始化之前快速关闭投影仪、或者停车序列完成后、系统可能会随着时间的推移而磨损。

    此外、在您完成初始发布后、产品是否仍在保修期内(在90天内或购买)?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德克萨斯州谢尔曼奥斯汀

    再次,对不起混淆,我尝试解释我的情况:

    上周我使用了 python 脚本与上面的代码中的命令。 此时、投影仪已与我的 Raspberry Pi 连接并正常工作。 脚本是什么 什么也没有 自动化 它将在启动时运行、我必须手动键入脚本的命令才能执行某些操作。 我运行该脚本、只需一条命令、就可以在 GPIO 26 PROJ_ON 的0和1状态之间切换。 开始时它工作正常,并打开和关闭投影仪,但有一次它停止工作,并卡在上述解释的状态。 我断开了 Raspberry Pi、was 未运行任何脚本 投影仪仍然无法正常工作。

    我再次解释错了什么:

    当我插入投影仪并在第一秒将其打开时、所有三个 LED 都闪烁。 然后只有 D_INIT_B LED 闪烁、投影会卡在 DLP 标识上。 我尝试了不同的电源、但没有任何帮助。 我试图重新刷写控制器和 FPGA、但没有任何帮助。 投影仪未连接到 Raspberry Pi、但仍然出现此错误。

    这与任何 python 脚本无关,但我认为与投影仪的故障。 此外、我测量的三个 FPGA 信号也不对应于任何 python 脚本。

    我希望这会消除一些误解。 产品不在保修期内、 如果不能解决问题、可以关闭。

    谢谢你的帮助奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lukas,

    欢迎您使用帮助。

    如果您仍有兴趣修复这些 EVM、我建议探测和观察 DLPA2005的启动序列、详见 DLPA2005 数据表图3。 令人有点担心的是、P1P8V (1.8V)电源轨稳定在2.6V、但我想不出您在这里描述的流程是怎样的。 我的理论是、DLPA2005 PMIC 检测到故障并通过 RESETZ 信号复位系统。 通常、这表现为闪烁的投影、因此您的情况将与众不同。

    请随时回复此主题以获取有关此问题的进一步帮助、或打开另一个主题以获取有关另一个问题的帮助。

    此致、

    奥斯汀  

x 出现错误。请重试或与管理员联系。