This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3439:DLPC3439的输入问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3439

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1219077/dlpc3439-input-question-of-dlpc3439

器件型号:DLPC3439

您好、TI

我使用 DLPC3439和 FPGA 开发3D 结构光项目

我想`d DLPC3439提供了哪些输入信号类型? 它是否支持 MIPI 输入?

您想分享
DLPC3439的一些应用成功案例吗?

非常感谢~á
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cayden:

    感谢您的提问。 最好先从这里开始结构光3D 扫描。

    https://www.ti.com/dlp-chip/3d-scan-machine-vision/overview.html

    最好找出您的目标设计参数、然后加以缩小、找到适合您应用的 DLP 芯片组组合。

    下面是一个很好的参考设计、它使用不同的控制器而不是 dlpc3439。

    https://www.ti.com/lit/pdf/tiduc48

    在此设计示例中、它不使用 MIPI、但以下使用 USB 摄像头。 根据我的理解、我们的大多数参考设计使用同步 GPIO 触发信号与我们的控制器中的摄像头进行通信、然后通过 USB 将摄像头视频数据发送到 PC 或嵌入式处理器以进行图像处理。

    此致、

    亚历克斯·陈