This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3478:需要 Linux 环境的 cmakelist.txt 文件

Guru**** 1458220 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC-API, DLPC6540
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1215354/dlpc3478-need-the-cmakelist-txt-file-of-linux-environment

器件型号:DLPC3478
主题中讨论的其他器件:DLPC-APIDLPC6540

大家好、TI 工程师、在 Linux 环境中、我需要 DLPC347x 例程的 cmakelist.txt 文件。 TI.com 下载的 API 文件仅在窗口中提供。
或者我需要以下链接、因为 TI.com 下载的 DLPC-API-1.10中的 index.htm 没有以下链接。

下图来自"DLPC-API 用户指南"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    请允许团队对此事进行调查。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您 可以在下载的 DLPC-API-1.10文件夹中找到 CMakeLists.txt 文件。  

    doc 文件夹中的 index.html 文件可帮助您获取进一步的代码文档。  

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lori、感谢您的答复。 但是 doc 文件夹中的 index.html 文件只能在 Window 系统中使用。
    文档折叠中的 index.html 文件只能看到与 DLPC6540相关的信息。
    如图所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    请允许我们在下周前考虑如何帮助您在 Linux 系统上使用 CMake 文件。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 工程师。

    谢谢、期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junfa:

    遗憾的是、Linux 系统不支持 cmake 文件。 如《DLPC34xx 控制器 API 用户指南》所述、API 主要用于通过 Windows PC 与控制器进行通信。 用户需要将他们的代码开发到 Linux 系统上的自定义解决方案中。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不客气!

    此致、

    Lori