This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRC900DEVM:串行化

Guru**** 1186980 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCRC900DEVM, DLPC900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1217264/dlplcrc900devm-serialize

器件型号:DLPLCRC900DEVM
主题中讨论的其他器件: DLPC900

大家好、

客户想要串行化 LVDS 输出4 x 16位 LVDS 数据、您是否能建议可以使用哪些串行器/解串器? 此外、DLPLCRC900DEVM 的 LVDS 数据输出速率是多少?

此致、

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    在这种情况下、DLPLCRC900DEVM 用于什么用途? 您能解释一下最终目标吗? SerDes 不常与此特定 EVM 搭配使用 、因为 DLPC900 不使用 FPGA。

    此致!

    Maxine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxine:

    以下是更多信息:

     计划将2根150针电缆替换为 2根50针电缆。 开发套件附带的电缆很厚且价格昂贵、客户一直在尝试找到替代它们的方法。

    在设计中、他们有两个板:DMD 格式器板和 DMD 板。 该设置将需要电缆。  如果 想使用 DLPC900芯片、是否可以使用其他电缆?是否有现成的 IC 可用于在不使用 FPGA 的情况下对4 x 16位 LVDS 接口进行串行化/反序列化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    双控制器 DMD 接口有4条总线 (A、B、C、D)、每条总线有18个差分 LVDS 对(16个 D_*、1个 SCTRL_*、1个 DCLK_*)。  DCLK 通常为400MHz。  需要保持 DCLK 与数据和 SCTRL 时序的关系(设置/保持)与任何解决方案。

    此外、DMD 数据 接口和 LVCMOS 微镜复位控制信号(RESET_ADDR*、RESET_MODE*、RESET_SEL*和 RESET_STROBE)之间存在重要的系统时序关系、这需要保持。  如果要向 DMD 数据接口添加延迟、还需要向微镜复位控制接口添加相同的延迟。

    我们尚未获悉任何可序列化此接口的现成解决方案。   

    许多客户使用微型同轴电缆和/或双轴电缆(I-PEX、Kel TMC 系列等)。  这些器件通常与电线捆绑在一起订购、从而减小了电缆接口的体积。  

    此致、
    加里