This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR3010EVM-G2:无输出

Guru**** 1192250 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR3010EVM-G2, DLPC3433, DLPA3000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1216019/dlpdlcr3010evm-g2-no-output

器件型号:DLPDLCR3010EVM-G2
主题中讨论的其他器件: DLPC3433DLPA3000

您好!

我们刚刚购买了一套新的 DLPDLCR3010EVM-G2单元。 连接电源并切换 SW2后、 看不到任何光输出。 D2始终处于打开状态、 如果我正确理解了用户指南、这似乎是意料之外的事情。 D4、D9、D10也处于开启状态。 连接到计算机后、可以在设备管理器中看到该器件、但尝试通过 GUI 程序读取/写入均导致失败。 有什么建议吗? 谢谢。

好的、好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎来到 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术。

    是的、您对在将 SW2切换到 ON 位置后、D2应关闭以指示控制器启动已完成并准备好接收 命令的理解是正确的。  

    我想确认您已遵循 DLP LightCrafter Display 3010 EVM Gen2用户指南中的第6部分快速入门流程和电源要求?  

    此外、我建议您在 GUI 中使用 DLP Pico 固件选择器工具 页面上提供的最新固件版本7.4.3重新刷写 EVM。 对 EVM 进行编程时、请保持电源开启且不切换 SW2。

    请告诉我们、这是否可以解决该问题。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lori:

    非常感谢您的答复。 是的、 我认为我遵循了用户指南。  我使用了 Mouser 提供的平均19V 4.74A 电源。 无论 SW2是否切换、连接电源、然后 D2始终亮起。

    根据您的建议、我尝试更新固件 FWSel_DLPC3433_DLPA3000_AC_PM1_i2c0x36_v7p4p3.img、 但收到了错误消息"Error:Firmware Selected for a different EVM"。 我可以确认 、这两个 PCB 都 清楚地标记 为 DLPDLCR3010EVM-G2 REV B

    我还在下面附加了 GUI 信息选项卡、我认为它看起来也不正确。

    好的、好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    请尝试使用 DLP 光控制 GUI 刷写系统。 此 GUI 对于目标 DLP 系统更加具有可知性。

    在 EVM 出现此故障之前、是否进行了任何改造或测试? 换言之、EVM 是否显示了投影输出?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    感谢您的回复! 根据您的建议、我已经能够将固件刷写到  FTSEL_DLPC3433_DLPA3000_AC_PM1_i2c0x36_v7p4p3.img。 不幸的是、该装置仍然显示出与之前完全相同的行为。 无光输出。 D2始终保持导通。 GUI 的所有'GET'命令都导致失败。 是的、 自从我们打开从 Mouser 购买的封装后、这种行为一直存在。

    好的、好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao、

    如果您在打开封装时发现了此故障行为、我建议您联系第三方 Mouser。 硬件可能损坏。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lori:

    感谢您的建议。 我刚发现这个器件其实是直接从 TI 购买的、订单号是 T04000654。 据销售经理说、我们需要一名 TI 硬件工程师来确认是否需要更换/维修该器件。

    好的、好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao、

    是的、请联系您购买 EVM 的组织或销售经理 (TI store 或分销商)并申请 RMA (退货授权)。 您可以将此 E2E 帖子显示为 RMA 授权。

    对于给您带来的不便、我们深表歉意。  

    此致、

    Lori