主题中讨论的其他器件:DLPA2005、 DLPC3478、 DLPDLC-GUI、 DLPC-API
电流限制 :定制显示板和主板 PCB 成单个 PCB 在一定尺寸内(用户要求),以固定的速率产生一维图形阵列,并触发摄像机。
测量 :DLP3010EVMLC
定制 PCB 所需的主要元件包括 Cypress USB 至串行转换器、MSP430、DLPC3478、DLPA2005和闪存。 (请更正、否则)
以下问题考虑到、由于我们正在制作定制 PCB、因此将出现与之建立连接的需求、并且需要对各个 IC/微控制器进行编程。
|
查询编号 |
查询 |
影响 |
|
1. |
要与自定义系统建立通信、需要哪个驱动程序? |
DLPU074A–第3节 |
|
2. |
a. 是要刻录在显示板上的32MB 闪存(W25Q32JVSSIQ)上的 dlpc347x Visual Studio 项目文件。
b. ‘TI 以固件映像的形式提供软件。 客户需要将该固件映像刷写到 SPI 闪存中。 这张图片的名称是什么? 如何将此文件包含在定制的 PCB 中?
‘:控制 DLPC3478控制器时、需要一个闪存组件来存储图形、软件和固件。 这款软件有什么意义、它的可用名称是什么? 如何将此文件包含在定制的 PCB 中?
|
a. DLP-PICO-DLPC34XX-API — 适用于 DLPC34XX 控制器的 DLP
b. DLPS111C -第7.5节编程
c. DLPS111C–第8.2.1.1节设计要求
|
|
3. |
‘DLP3010EVM-LC_Firmware_v8.0.0_Installer’的重要性如何?
定制 PCB 是否需要执行必要步骤? |
DLP3010EVM-LC-FW —DLP 3010光控制固件>>订购和开始开发
|
|
4. |
‘D"LPx010EVM-LC MSP430软件设置"文件的意义是什么? |
DLPX010EVM-LC-MSP430-SW —DLPx010EVM-LC MSP430 HDMI 示例代码>>订购和开始开发
|
|
5. |
是否还需要对 Cypress IC、MSP430、DLPC3478和 DLPA2005进行编程。 |
|
|
6. |
a: TRIG_OUT_1和 TRIG_OUT_2分别用于控制与2个摄像头的同步。 b. 在内部图形流模式下、这些信号有什么意义? 什么是帧触发器和图形触发器? |
|
|
7. |
为了生成特定的图形、是否可以使用 DLPDLC GUI 的内部图形模式并下载固件、稍后可以在相应的 IC 上烧录? |
|
请求您告知我是否错过了定制 PCB 开发所需的任何关键要素。