This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010EVM-LC:DLP3010EVM-LC

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA2005, DLPC3478, DLP3010EVM-LC, TIDA-080003, DLPDLC-GUI, DLPC-API
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1215792/dlp3010evm-lc-dlp3010evm-lc

器件型号:DLP3010EVM-LC
主题中讨论的其他器件:DLPA2005DLPC3478DLPDLC-GUIDLPC-API

电流限制 :定制显示板和主板 PCB 成单个 PCB 在一定尺寸内(用户要求),以固定的速率产生一维图形阵列,并触发摄像机。

测量 :DLP3010EVMLC

定制 PCB 所需的主要元件包括 Cypress USB 至串行转换器、MSP430、DLPC3478、DLPA2005和闪存。 (请更正、否则)

以下问题考虑到、由于我们正在制作定制 PCB、因此将出现与之建立连接的需求、并且需要对各个 IC/微控制器进行编程。

查询编号

查询

影响

1.

要与自定义系统建立通信、需要哪个驱动程序?

DLPU074A–第3节

2.

a.        是要刻录在显示板上的32MB 闪存(W25Q32JVSSIQ)上的 dlpc347x Visual Studio 项目文件。

 

 

b.       ‘TI 以固件映像的形式提供软件。 客户需要将该固件映像刷写到 SPI 闪存中。 这张图片的名称是什么? 如何将此文件包含在定制的 PCB 中?

 

        ‘:控制 DLPC3478控制器时、需要一个闪存组件来存储图形、软件和固件。 这款软件有什么意义、它的可用名称是什么? 如何将此文件包含在定制的 PCB 中?

 

 

a. DLP-PICO-DLPC34XX-API — 适用于 DLPC34XX 控制器的 DLPRegisteredPico API >>订购并开始开发

 

b. DLPS111C -第7.5节编程

 

 

 

c. DLPS111C–第8.2.1.1节设计要求

 

3.

‘DLP3010EVM-LC_Firmware_v8.0.0_Installer’的重要性如何?

 

定制 PCB 是否需要执行必要步骤?

DLP3010EVM-LC-FW —DLP 3010光控制固件>>订购和开始开发

 

4.

‘D"LPx010EVM-LC MSP430软件设置"文件的意义是什么?

DLPX010EVM-LC-MSP430-SW —DLPx010EVM-LC MSP430 HDMI 示例代码>>订购和开始开发

 

5.

是否还需要对 Cypress IC、MSP430、DLPC3478和 DLPA2005进行编程。

 

6.

a:      TRIG_OUT_1和 TRIG_OUT_2分别用于控制与2个摄像头的同步。

b.      在内部图形流模式下、这些信号有什么意义? 什么是帧触发器和图形触发器?

 

7.

为了生成特定的图形、是否可以使用 DLPDLC GUI 的内部图形模式并下载固件、稍后可以在相应的 IC 上烧录?

 

 

请求您告知我是否错过了定制 PCB 开发所需的任何关键要素。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    请给团队一些时间来解答这些问题、然后与您联系。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您的理解。 请等待回复此页面。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    这些问题取决于您需要如何设计定制板。 TI为 DLP3010EVM-LC 提供参考设计(TIDA-080003)。 请参阅以下答案以供参考:

    1. DLPU074A–第3节:对于 DLP3010EVM-LC、您需要下载 DLPDLC-GUI 工具、以通过 I2C 命令与 EVM 或定制板进行通信。 请按照软件安装说明进行操作。 所需的驱动程序应包含在安装中。  

    2.a) DLPC-API 是控制 DLPC34xx 芯片组的替代方法。 它是一个在 DLP 系统中使用的 C 语言例程。 但是、您可以选择使用 DLPDLC-GUI 工具通过 SPI 和 I2C 命令控制 EVM/定制板。 这取决于您设计的通信接口。 最终、DLPC-API 使用与 GUI 相同的 I2C 与 EVM/定制板通信。

      B) 请在 TI DLP Pico 固件选择器页面上找到可用的固件映像。 不同的芯片组组合(例如不同的 PMIC 器件、不同的 DMD 引脚映射)需要不同的固件。 您能够使用 DLPDLC-GUI 将固件映像编程到电路板上。 或者、您可以选择使用 SOIC 剪辑将固件映像刷写到 SPI 闪存器件中。 请参阅 《具有 SOIC 夹装的 E2E [PDF] SPI 闪存器件指南》

      c)请参见上文对 b 部分的答复)。 DLPC3478产品页面提供了固件和控制器软件编程人员指南

    3.请参阅问题2。 TI 以固件映像的形式提供软件。 控制器及其随附的 DLP 芯片组需要这个专有软件才能运行。 但是、用户具有一定程度的更改固件设置的能力。

    4. 请参考  [FAQ] Pico MSP430-MCU 闪存快速指南。 本文档介绍了 MSP430编程指南。

    5. 您无需单独对 DLPC3478和 DLPA2005进行编程。 问题2 b)中提供的固件映像包括要运行的专有软件。

    如果您需要对 Cypress IC 进行编程,请在 Cypress 网站上查找信息。 我们没有对 Cypress 编程的特定支持

    如果您需要对 MSP430进行编程、请参阅问题4。

    6. a)是的,你可以这样理解。  

      B)您可以选择启用或禁用触发输出信号。 请参阅 DLPC3478数据表的 第7.3.2.2节、以便更好地了解触发信号。  

     

     7. 是的、在内部图形模式下、图形可以预加载到闪存中、并向 DLPC3478控制器发送主机命令来显示图形。 请注意、内部图形模式仅支持1D 图形。  

    我希望这对您有所帮助。  

    此致、

    Lori