This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9000X:DLP9000X

Guru**** 1626520 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC910, DLP9000X
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1217474/dlp9000x-dlp9000x

器件型号:DLP9000X
主题中讨论的其他器件:DLPC910

你好

我正在设计采用 DLP9000X 的电路板、其中包括 DLPC910和 DLPR910、哪些组件首先应为  DLP9000X 或 DLPC910供电?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avner:  

    将首先上电的组件应该是 DLPC910控制器。 由于 DLPR910 PROM 需要提供时钟、因此必须位于 DLPC910控制器之前、为了使 DMD 和控制器进行通信、请确保 DMD 为其提供适当的电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avner 请确保您已实施了 DLPC910的 SPI 闪存设计更新、因为 DLPR910即将停产。

    请参阅 适用于 DLPR410和 DLPR910器件的 DLPRegistered产品公告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Tristan 和 Carey

    我们正在研究 DLPR910的解决方案