请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC120-Q1 你好,专家!
将我们的 DLP 解决方案应用于其 AR-HUD 产品的客户、架构是:SoC (Quallcomm 8155)-> TI 串行器(DS90UB941Q1)-> TI 解串器(DS90UB928Q1)-> DLPC120
现在的问题是 DLP HUD 不能显示图像发送哪种 SOC ,但它可以显示我们的串行器和解串器模式生成图像,
我们发现问题可能是 DLPC120无法支持 DE 模式视频格式(SOC 8155发送)。
您可以帮助我确认 DLPC120是否支持 DE 模式视频输入?