This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC120-Q1:DLPC120-Q1是否支持 DE 模式视频输入?

Guru**** 1139930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1216355/dlpc120-q1-did-dlpc120-q1-support-de-mode-video-input-or-not

器件型号:DLPC120-Q1

你好,专家!

将我们的 DLP 解决方案应用于其 AR-HUD 产品的客户、架构是:SoC (Quallcomm 8155)-> TI 串行器(DS90UB941Q1)-> TI 解串器(DS90UB928Q1)-> DLPC120

现在的问题是 DLP HUD 不能显示图像发送哪种 SOC ,但它可以显示我们的串行器和解串器模式生成图像,

我们发现问题可能是 DLPC120无法支持 DE 模式视频格式(SOC 8155发送)。

您可以帮助我确认 DLPC120是否支持 DE 模式视频输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    欢迎回到 E2E 论坛、感谢您提出问题。

    您说 DE 模式是什么意思?

    在 DLPC120数据表中、我们按如下方式指定输入设置。 确保 SOC 符合其中一个受支持的分辨率和设置。

    谢谢。

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的答复。

    我们的 DLPC120似乎仅支持 SYDE+HSYNC+VSYNC 模式时序。

    在 DE 模式时序中、它没有 HSYNC+VSYNC  信号、只有 DE 信号可以选择数据。