主题中讨论的其他器件:DLPC900
大家好、我是第一次使用 LabVIEW 来控制 DMD。 目前我只知道如何转换图像到阵列,并通过写签证发送到 DMD。 不过、对于我的图像而言、传输太慢、我想将多个图像加载到 DMD 中并触发它以在随后更改模式。 我阅读的指南()仅讨论如何使用 GUI 在预存储图形模式下执行此操作。 是否有详细指南说明如何通过 LabVIEW 执行此操作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我是第一次使用 LabVIEW 来控制 DMD。 目前我只知道如何转换图像到阵列,并通过写签证发送到 DMD。 不过、对于我的图像而言、传输太慢、我想将多个图像加载到 DMD 中并触发它以在随后更改模式。 我阅读的指南()仅讨论如何使用 GUI 在预存储图形模式下执行此操作。 是否有详细指南说明如何通过 LabVIEW 执行此操作?
您好!
欢迎来到 E2E 论坛。 感谢您的参与!
是否使用 DLP LightCrafter 6500 EVM 和 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 进行测试? 您是否还能分享您参考的指南?
遗憾的是、我们目前还没有任何针对 DLP 技术的 LabVIEW 特定指南。 此外、我们 无法提供 关于 LabVIEW 等外部接口的专家技术支持。
此致!
Maxine
您好!
为了将 LabVIEW 与 DLPC900控制器结合使用、您需要围绕 hidapi.dll 库文件和 hidapi.h 头文件开发 LabVIEW 库包装程序。 这些文件和 GUI 源代码可 从 TI.com 下载的 DLPC900REF-SW 中找到。 使用 GUI 中的源代码开发包装器。 虽然 TI 无法 协助 编写该程序、但 National Instruments 论坛 将是 您获取 LabVIEW 特定技术专业知识的最佳资源。
此致!
Maxine