This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP6500FLQ:通过 LabVIEW 在预存储模式下使用 DLP6500

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC900, DLPC900REF-SW
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1213807/dlp6500flq-using-dlp6500-in-pre-stored-mode-through-labview

器件型号:DLP6500FLQ
主题中讨论的其他器件:DLPC900

大家好、我是第一次使用 LabVIEW 来控制 DMD。 目前我只知道如何转换图像到阵列,并通过写签证发送到 DMD。 不过、对于我的图像而言、传输太慢、我想将多个图像加载到 DMD 中并触发它以在随后更改模式。 我阅读的指南()仅讨论如何使用 GUI 在预存储图形模式下执行此操作。 是否有详细指南说明如何通过 LabVIEW 执行此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎来到 E2E 论坛。 感谢您的参与!

     是否使用 DLP LightCrafter 6500 EVM 和 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 进行测试? 您是否还能分享您参考的指南?

    遗憾的是、我们目前还没有任何针对 DLP 技术的 LabVIEW 特定指南。  此外、我们 无法提供  关于 LabVIEW 等外部接口的专家技术支持。

    此致!

    Maxine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我现在在测试中使用的是那个芯片和控制器。

    目前我正在阅读《DLPC900编程人员指南》、但未取得进展。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了将 LabVIEW 与 DLPC900控制器结合使用、您需要围绕 hidapi.dll 库文件和 hidapi.h 头文件开发 LabVIEW 库包装程序。 这些文件和 GUI 源代码可  从 TI.com 下载的 DLPC900REF-SW 中找到。 使用 GUI 中的源代码开发包装器。 虽然 TI 无法 协助 编写该程序、但 National Instruments 论坛 将是 您获取 LabVIEW 特定技术专业知识的最佳资源。

    此致!

    Maxine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试该功能。 谢谢