This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC7540EVM:评估板开箱即用故障。

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP650NE, DLPC7540, DLP650TEEVM, DLPC7540EVM, DLP651NE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1211839/dlpc7540evm-out-of-box-failure-of-evaluation-board

器件型号:DLPC7540EVM
主题中讨论的其他器件:DLP650TEEVM、DLP650NE DLP651NE、DLPC7540

您好!

我有一个全新的 DLPC7540EVM 和 DLP650TEEVM、开箱后无法正常工作。  假设开发板在存在 HDMI 输入时自动切换、我是否正确?

附件是我的设置和我尝试过的东西。

我可以获得替代产品吗?

谢谢。

保罗

e2e.ti.com/.../DLP650-Evaluation-Board-Test-Setup.pdfe2e.ti.com/.../8507.capture_5F00_bad_5F00_AFE.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    感谢您提供的信息。 我们将就我们的结局进行咨询、并将在下周早些时候与您联系。

    此致!

    Maxine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

          您好!! 当我查看您的 UART 日志时、我会看到 DMD 信息和名称被检测为 DLP651NE_ECD_p65_1080p。 您能否尝试刷写"Flash_DLPC7540_DLP650NE_LED.img"并检查行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Venkata, 好的捕获,bute2e.ti.com/.../capture_5F00_Corrected_5F00_FW_5F00_650_5F00_but_5F00_still_5F00_doesn_2700_t-work.txt 我修复了固件,但问题仍然存在。  如果您有任何其他想法、敬请告知。

    谢谢。

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

        感谢您的更新! 您是否可以尝试在管理页面- EEPROM 失效选项卡中使设置无效、如下所示

      另请尝试在"手动扭曲-校准"选项卡中使用虚拟2*2扭曲设置来重置扭曲映射、如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Venkata, "无效设置"没有改变任何内容,但第二步"校准-手动扭曲"解决了问题!  非常感谢,我永远不会自己解决这个问题。   

    谢谢。

    保罗