This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC150:DLP210NIR 支持板和编程

Guru**** 676280 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, DLPC150, DLPA200, DLP2010NIR, DLPDLCR230NPEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1212281/dlpc150-dlp210nir-supporting-boards-and-programming

器件型号:DLPC150
主题中讨论的其他器件: DLPA200DLP2010NIR、CCStudio、DLPNIRNANOOEVM DLPDLCR230NPEVM

我们将开始设计一个使用 DMD 进行光谱分析的系统。 根据我的研究、DLP2010NIR、DLPC150和 DLPA200/DLPA 2005似乎是我们想要整合到系统中的器件。

我们不希望以样片文档中描述的典型方式使用 DMD、即对入射频谱上的垂直线进行光栅化。 相反、我们希望使用它来选择要测量的样本部分、方法是对样本进行漂白并选择部分、然后将其馈送到点光谱仪中。 为此、我们将根据我们要对样片的哪一部分进行镜片块编程、以便打开或关闭、因为 DMD 会将成像光反射回光谱仪中。

因此、我的问题是关于需要订购的最佳产品、以便进行初始设置。  显然、我们需要 DMD、PMIC 和 DLP 控制器。 是否有可用的演示板可让我们在其中安装 DLPA200和 DLPC150、将它们连接到 DMD、然后根据我们的意愿(大概是使用 CCStudio)对镜片进行编程?

我看到有 DLPNIRNANOOEVM NIRscan 评估模块,它似乎包含与我正在寻找的类似的部分。 但是、我们不需要上面的许多器件、我们希望以一种看似无法立即支持 NIRscan 模块设置方式的方式对 DMD 进行编程的方式进行编程、因此我们必须完全反汇编(和重新编程?) 这样可以获得我们要演示的函数、而我们不想演示。 但是、如果我们可以购买与其中包含的器件类似的器件、尤其是支持 PMIC 和控制器的电路板、在我看来、这是一个更好的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Matthew)好

    DLPNIRNANOOEVM 使用 TIVA MCU 作为主机控制器来生成图形(垂直/危险 BV 默认值)。

    Tiva 固件是开源的,可从 TI.com 获取: https://www.ti.com/lit/zip/tidcc48 

    用户指南中提供了构建和调试代码的指令: https://www.ti.com/lit/pdf/dlpu030

    使用 DLP 频谱库: https://www.ti.com/lit/zip/tidcc49生成图形

    频谱库通过提供相应的帧缓冲区作为输入、支持生成您自己的模式。 请参阅 dlpspice_scan_genPatterns() API。  我强烈建议您浏览频谱库以了解正确的输入参数结构和用法。

    因为固件是开源的。 您可以将其重新编程为您想要生成的任何图形。

    我们仅将该 EVM 用于演示和评估。  

    您认为许多器件不需要的含义是什么。 您能否详细说明一下这些部分。 因此、如果这些器件对于手术相关或非手术相关、我们可以确认相同。  

    此致、

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可能还不是很清楚;在我们的应用中、我们希望将 DMD 放在光谱仪和我们成像的样本之间、而不是作为光谱仪的一部分。

    因此、根据我们不需要的 EVM 部件、我的意思是对于我们当前正在追求的设计(当前作为概念验证)、我们要使用自己的点光谱仪、它指向 DMD 阵列、成像被测样品的光反射。 这意味着我们不需要 EVM 的光谱仪部件:光栅、阵列等 我们需要的是 DMD 阵列以及用于控制其上的镜像的硬件/软件。 然后、我们可以按照需要的方式安装 DMD、并证明我们可以获得这样的数据。

    您似乎是说、我们可以使用 Tiva 固件以我们需要的任何模式控制镜像、效果很好。 这是我们需要知道的东西之一、我下载了它、并且频谱库也链接到了。

    因此、获取所需硬件似乎有三个选择:
    (1)购买 DLPNIRNANOOEVM 并将其拆开、移除我们不需要的器件并重新排列我们所需要的器件、然后使用 TI 软件选项将镜像命令输入到我们所需的配置中。
    (2)购买 DLPA200、DLPC150和 DLP2010NIR、设计一个可相互连接的定制电路板、并将该组件连接到运行 Tiva 固件的计算机。
    (3)购买(2)中的三个器件、但也要购买 TI 提供的一些其他硬件、通过这些硬件、我们可以轻松地将三个器件连接到一个正在工作且可进行原型设计的组件中、并使用 Tiva 固件从此处获取镜像命令。

    我最初的想法是(3)似乎是最方便的方式去做这件事。 但是、从您的回复来看、听起来(3)可能不是选项。 似乎您不自行制造/销售这些必要的硬件?
    在这种情况下、我认为(1)目前可能是最好的、直到我们进一步进行设计过程、在这种情况下、我们将切换到选择(2)。 这听起来是否合理? 或者、您是否知道为什么(1)不起作用、或者因为其他原因不适合? 或者、我是否遗漏了可以使我们的过程更轻松的其他东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew 您好!

    您提到的器件可能是使 EVM 正常运行所必需的。 请允许我们在下周前考虑这是否可行。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您继续浏览本文档。

    作为参考、我们已经在可见光谱中进行了类似的实验。 我们使用了 DLPDLCR230NPEVM、断开 LED 连接、并将光纤电缆安装到位。 然后、我们能够向相反方向穿过系统、并通过加载不同颜色的图像来间接控制 DMD 镜片。 一些"不必要"的事项必须保持完好无损、例如、必须连接风扇才能使 EVM 正常工作。 但我们只能把风扇移开、这对我们来说已经足够好了。 如果我们按这种方式运行、我们最初会借助2010NIR EVM 追求的目标就是相似的目标。

    但是、出于好奇心、人们通常会采取什么措施来开始围绕 DMD、PMIC 和控制器设计系统? 他们通常每次都围绕这些产品构建自己的电路板吗? 没有演示板或一些类似的产品可以用于连接这三点、然后围绕它设计一个机械和光学系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathew:

    通常、设计人员将使用 EVM 了解芯片组的功能。 TI 提供了可使用的 EVM 参考设计。 第三方也有基于 EVM 的设计。

    具体取决于设计人员与谁联系以及他们希望如何围绕系统的这一部分构建光学引擎。

    此致!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    你们 正确地指出了可供选择的办法。

    这三种选项都是可行的、我已经列出了每个选项的挑战和注意事项

    对于选项1:反汇编 EVM

    • 需要修改 Tiva MCU 固件。 确保即使某些模块未连接、系统也能启动。
    • 芯片组内的连接、即  DLPA200、 DLPC150和 DLP2010NIR 应完好无损。
    • 因为您计划移除机箱中的光栅和光电探测器。 请务必注意光学引擎、因为每个 EVM 都已针对狭缝、失真和波长进行了出厂校准。 您可能必须再次自行校准。

    适用于选项2:带芯片组和计算机的定制板

    • 首先、您不能直接从计算机使用同一 Tiva 固件。 相反、您可能必须开发出 Python 脚本或代码、才能通过 I2C 接口与 DLPC150通信。 您可以在执行此操作的命令序列中参阅 Tiva 固件。
    • OU  可能需要 校准光学引擎是否失真

    对于选项3:带有芯片组和 Tiva MCU 的定制电路板

    • 定制电路板原理图应符合我们的参考设计、并且您可能需要校准光学引擎是否存在失真。

    如您所说、选项3是最好的选择。 我们提供了芯片组和 Tiva MCU。 只是我们没有除 EVM 之外的组合解决方案。 因此根据选项2、您可能必须设计您自己的定制板。  


    此致、

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    大多数客户通常使用 DMD 本身附带的制造商提供的光学引擎。
    然后他们使用自己选择的主机 MCU PMIC 和 DMD 控制器设计自己的定制电路板。

    除了 EVM、我们没有任何演示板。

    您可以搜索第三方 OMM (光学模块制造商): https://www.ti.com/tool/DLP-OMM-SEARCH

    DLP2010BIR 页面中还提供了有关第三方 EVM 制造商的信息、如下所示。


    此致、

    Akhil