This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP660TE 对比度误差

Guru**** 1546410 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP660TE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1212098/dlp660te-contrast-error

主题中讨论的其他器件:DLPDLCR660TEVMDLPLCRDC4422EVM、DLPC4422 DLP660TE
我们使用在 TI 官方网站上购买的 EVM 开发项目
硬件:DLPDLCR660TEVM 和 DLPLCRDC4422EVM
软件:DLPC4422 GUI 1.0
    
(__LW_AT__一)在测试中,我使用了全黑图像进行投影(外部)。 从理论上讲、应关闭所有微镜。
但是、我发现有光线通过微镜的反射发出、并且投影图像并非完全是黑色的。
当我在投影模式下使用 blankc幕 布或 solidfield 时、它与上述情况相同。
但是当我在电源模式下使用散热时,外部在投影模式下,所有的微镜都关闭了,投影图像完全是黑色的,而且,系统可以运行。
我们最初怀疑光学器件存在问题、但后来光学透镜模块通过了验证。 我们非常确信光学透镜没有问题。
我不知道为什么、或者可以通过 GUI 对其进行配置。
是否有特殊的4422固件可以解决此问题。 或者、我们可以通过修改 TI 的编写器来配置一些初始化信息来解决此问题。
                (2)冷却模式下的黑色图像正常
            (3)  黑色图像  NG
图片2和图片3是相同的图片。 不过、不同模式下的投影效果不同。
我们需要外部模式才能具有图像2的对比度效果。 但目前还无法实现。
(__LW_AT__二)μ A
我计划使用4K 3840 * 2160 30Hz 进行投影(外部)、  
但在 DLP660TE_VX1_Input_Video_Timing 文档中、  
我找不到相关的配置参数。  
对于4K 3840 * 2160 30Hz、有什么建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shurong Zhang:

    图像的对比度将直接取决于光学系统和视频输入。 我必须向一些专家咨询、了解不同的功耗模式和投影模式的预期设置。

    如果您试图查看从外部来源显示的图像、则应将投影模式设置为"外部"。 同样、我需要其他模式正在做什么的详细信息、我通常在实验室中在没有光学引擎的情况下进行测试。

    您的第二个问题也需要解决。 感谢您的耐心!

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的基本锁定对比度问题与 DLP4422的固件配置有关、

    我们使用相同的光学镜头和两个 TI 的4422 EVM 电路板。 这两个电路板的硬件相同、但固件程序不同。 图片3有投影效果(使用 TI 官方提供的固件)、另一个可投影图片2的效果。 我们怀疑另一个片段使用 TI 的 composer 修改了 DLPC4422的一些配置、而且我们也希望实现相同的效果。

    我们想要在3D 打印中使用它。 我们使用 LD 的光源,只有图片2的对比效果能满足我们的需要。 我们怀疑 DLPC4422内部的图像处理算法导致了黑白图像的亮度增加和对比度降低、目前这个项目非常迫切、希望 TI 能够提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shurong Zhang:

    我知道您已经和一位工程师进行了合作、并且我们通过电子邮件进行了对话 如果您愿意、我们可以通过此电子邮件而不是在公共论坛上详细讨论您的设置。

    您能否检查是否通过相同的 J39、J34、J14和 J3跳线设置连接到两个电路板上的照明控制?

    请说明固件程序的不同之处及其含义:

    我们使用 LD
    的光源

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,,Aaron

    我们没有和美国工程师进行任何邮件沟通、我们只有与中国的 TI FAE 进行电子邮件沟通。 负责 TI 中国的 FAE 表示、660TE 仅支持可见光带、无法支持不处于可见光带的应用。 但我们在3D 打印领域使用它。 我们的波长是405nm LD、只有蓝光、光源是由我们自己处理的。 对于我们的3D 打印项目、我们需要 TI 原厂的技术帮助。 我可以带你的电子邮件吗? 希望您也可以通过电子邮件参与讨论。

    我们未使用 J39、J34或 J14来控制光源。 光源控制由我们自己的软件驱动、我们使 LD 发光的功率保持在一定的水平。 在4422 EVM 运行期间、不会调整 LD。 此外、您提到的两个 EVM 板具有相同的光源控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们怀疑4422的固件差异会导致所有黑色图像的不同光输出效果。 对于两个 EVM 电路板、我们将 LD 设置为始终发出相同的功率、并以空白幕布模式投影黑色图像。 那么影响是不同的。 一个固件投影的黑色图像的亮度很强、而另一个固件投影的黑色图像的亮度很弱。

    blankc幕 布模式  黑色图像(固件1)

    blankc幕 布模式 黑色图像 (固件2)  

    我想如果我在 Blankc幕 布上放映一个黑色图像、DMD 微镜是否应该不会 保持关闭状态? 为什么不同固件在黑色图像上具有不同的投影效果? 我们使用示波器 MBRST0->MBRST15测量了660TE 的测试点、但未检测到电平的任何变化。 投射黑色图像时、控制 DLP660的 DLPC4422内部时序是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、上述测试均使用相同的透镜。 上述测试透镜是固定的、我们可以排除透镜系数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shurong Zhang:

    我已被纳入内部电子邮件主题中、与团队讨论此问题。

    请确保两个硬件均加载了相同的固件。 加载到两个系统后、对比度应该相同。

    此致!

    亚伦