This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP6500FLQ:恢复出厂设置

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP9000, DLPC900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1209724/dlp6500flq-factory-reset

器件型号:DLP6500FLQ
主题中讨论的其他器件:DLP9000DLPC900

您好!

你好。

我们已在 DLP6500 PCB 板上安装了 DLP9000主软件、因此我们无法恢复它。 如何加载出厂设置?

我的主要问题是我在 DLP6500板上安装了主 DLP900软件。 因此、数据来自卡片、但我无法发送数据。 如何将其转换为 FW dlp6500?

请告知。 非常感谢。

此致、

雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ray Vincent:

    要加载不同 DMD 的原始固件、请手头具有新 DMD 和 DLPC900 GUI 的固件。 可  TI.com 上的此处找到固件最新版本的下载链接。 可从 此处下载 GUI。 您可以 使用 DLPC900单 EVM 用户指南的 JTAG 闪存编程部分进行参考。

    要对固件进行重新编程以支持不同的 DMD、请执行以下步骤:
    1.将启动保持跳线置于 EVM 上。
    2.为 EVM 加电。 上电时、GUI 中的默认 DMD 为 DLP6500。
    3.从 GUI 菜单中选择新目标器件(DMD)。
    4.在"固件"选项卡中,单击"浏览"按钮。 在 Texas Instruments-DLP\目录中搜索固件
    匹配的光学术语。 选择 OOB 映像。
    5.单击上载按钮并等待该过程完成。
    6.关闭 EVM 电源、并移除引导保持跳线。
    7.连接新硬件并打开 EVM 的电源。

    此致!

    Maxine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxine:

    你好。 请参阅下面我们的客户对您的回复。 非常感谢。

    当我们尝试打开 JTAG 闪存编程工具时、它会给出附件所示的错误。

    如果您能对此问题提供帮助、我们将非常高兴。

    此致、

    雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ray Vincent:

    仅当引导加载程序已损坏时、才需要 JTAG 闪存编程工具。 不过、我会首先尝试使用  控制器板上相应引脚之间的引导保持跳线来刷写新映像 、并仅使用 GUI。 如果在执行上述7个步骤后未成功刷新新固件、则引导加载程序可能已损坏。

    此致!

    Maxine