This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP670S:在385nm 照明条件下全天候使用时出现早期 DLP DMD 故障

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP670S, DLP9000XUV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1209838/dlp670s-early-dlp-dmd-failure-under-385nm-illumination-and-24-7-use

器件型号:DLP670S
主题中讨论的其他器件: DLP9000XUV

在我们的测试中、我们遇到了工业3D 打印应用中使用385nm 紫外线的 DLP DMD 芯片非常早期的故障、我们想了解1。 此芯片在385nm 环境下的故障模式2. 哪些芯片最适合采用385nm 3全天候工作。 如何缓解故障、使芯片可以持续使用10k 小时? (我之所以提出这个问题、是因为我们的光源引擎制造商正面临着人生的挑战、并且我们正在决定我们是否应该制造自己的光源引擎、并从 TI 购买)。

如何与 TI 专家讨论 DLP DMD 芯片、看看我们如何设计合适的环境、使其在385nm UV 环境下可持续使用10k 小时? 热、电、占空比等

技术规格、已知故障模式、用于延长使用寿命的环境要求等

很可能是光引擎设计出现故障(我想的是散热)、但想了解 DLP 芯片在385nm 照明下的失效模式。

我们的工业3D 打印机全天候运行、每层都使用来自 DMD 芯片的385nm 紫外线进行照明。

我们决定使用 TI DMD 芯片制造我们自己的光源引擎、或帮助我们的供应商改进他们的设计以延长 TI 芯片寿命、从而获得适当的指导、

如果可以与 DLP DMD 技术专家交谈、

谢谢你

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您与我们联系。 欢迎来到 E2E 论坛!

    我已经通知了有关该主题的专家。 请允许我们花点时间回来。

    谢谢!

    此致、
    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔

    根据数据表、DLP670S DMD 不是在385nm 光线下运行的。 规定使用的最低波长为420nm。

    对于 使用385nm 波长的工业3D 打印机、TI DLP9000XUV https://www.ti.com/product/DLP9000XUV 将是正确的 DMD。 DLP9000XUV 的分辨率与 DLP670S 类似、适合使用低至355nm 的 UV 波长

    除了 DMD 数据表、TI.com 上还提供了一些有关如何正确使用具有紫外线波长的 DMD 的良好应用手册

    使用 TI DLPRegistered技术在紫外线范围(363 - 420 nm)进行系统设计的注意事项(修订版 A) 是 最佳之一。

    主要领域包括:

    热控制、确保 DMD 阵列低于30度。 C.

    在数据表中列出的最大光功率密度或低于该密度的条件下运行、可更大限度地减少光溢出

    仅在需要时使用 UV 光源照射 DMD (不将 DMD 用作主动快门)

    确保每个微镜的平均占空比为50/50