This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPNIRNANOEVM:放射源的 Planck 辐射(黑体)

Guru**** 1782690 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPNIRNANOEVM, DLPC150
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1208937/dlpnirnanoevm-planck-radiation-black-body-of-sources

部件号:DLPNIRNANOOEVM
主题中讨论的其他器件: DLPC150

团队成员、您好、寻求意见。

我们希望测量1500至4000开尔文之间的能量源的 Planck 辐射(黑体)。 因此,我们将望远镜对准光源,将收集的光引导到光纤中,并希望使用您的光谱仪 DLPNIRNANOEVM 记录光谱。
为此、我们需要将光线投射到入口狭缝上。 这是可行的吗?

- DLPNIRNANOOEVM 是否具有 API 功能? 它是否符合 IVI 标准?
-您提供 Linux 驱动程序吗? (例如、共享对象库?)
谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    欢迎回到 E2E 论坛!

    我们的团队专家将调查您的问题、下周同一时间再见!

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    没有任何  适用于 NIR Scan Nano EVM (DLPC150)的 Linux 驱动程序或 API 功能支持。

    因为与 EVM 的通信是通过具有 USB 或 UART 接口的 Tiva 微控制器实现的。 您可以开发脚本以 构建数据框架并与您感兴趣的界面进行通信。 因为用于 Tiva 控制器和 GUI 的软件已经公开。 您还可以参考它们进行开发。

    请参阅 用户指南的 G、H 和 I 部分

    此致、

    Akhil