This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC4422:如何使用 UM232H 修复引导加载程序

Guru**** 1624225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1204153/dlpc4422-how-to-repair-the-bootloader-with-um232h

器件型号:
DLPC4422规范
DLP660TE 的详细信息

大家好、

客户反馈:先前帖子中的问题未得到解决。  

上一篇文章在这里:

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1194173/faq-dlpc4422-how-to-repair-the-bootloader-with-um232h?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%252525252520user%25252525253A507676#

新问题

TI 专家提供的文件提到了蓝线调制、希望您帮助我检查接线是否正确

我通过 DLPC442x_JTAG_Programmer 搜索 DLPC4422

如下图所示、当被清零时、程序不响应、尝试选择0、0:16或全部、并且没有响应

闪存程序设计:

•点击"Flash Info"按钮并确认该工具检测到正确的闪存器件。

 使用 Flash Erase (闪存擦除)按钮、选择第一个扇区(以覆盖前128KB)并擦除这些扇区。

请帮帮您。

谢谢。此致、

Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vivian:

    感谢您联系您的问题并添加您包含的图像。 如果我理解正确、您可以执行"检测链"、它会同时返回"0"和"1"器件吗?

    与 UM232H 的连接应正确。 UM232H.11的跳线在哪里?  从这个角度看、它似乎没有插入到 J27.3线上。

    请检查包含的"FlashDeviceParameters.txt"文件-这是我们过去使用的内存芯片闪存信息的存储库。

    在"Flash Info"提示符下、您可以看到具有128MB 闪存的 Micron 存储器芯片。 请取消注释(删除"/")替换活动 存储器器件、并将相应的 Micron 存储器放入第25行、注释掉旧的活动存储器(放置"/")。

    执行此操作后、保存文件并重新启动 JTAG 编程器 GUI。 这应该有助于您正确地与存储器进行连接。 实际上只需要擦除扇区[0:15]。

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    感谢您的答复。

    客户还有其他问题

    UM232H.11和 J27.3未连接
    我能够执行"检测链"

    我是否可以问 J31.1、J27.3和 UM232H.11是否应该连接在一起?

    最后,我成功地擦除了扇区[0:15]。 然后拔下 UM232H、打开开关(DLPC442x)、计算机无法接收 USB 信号。

    请帮帮您。

    谢谢。此致、

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vivian:

    J31 -引导加载程序跳线不应连接到该系统。 我想您是说 J37.1、在这种情况下、是的;TRSTZ 连接到 UM232H.11。

    请进行此更正并遵循 JTAG 重新编程指南-重新编程 JTAG 时需要使用蓝线模式。 蓝线模式会移除 U22.4上的连接并在 U22.1上建立连接-来自 J27.3 (也包括 U22.1)和 J37.1的单跳线不会移除与 U22.4的连接。

    此外、完成此修复后、请确保擦除双 ASIC EVM 板上的两个 ASIC 并对其重新编程。 我们希望您的 UM232H 模块不会损坏、因为我们在指南中指出、如果不遵循蓝线模式、它可能会损坏。

    希望这对您有所帮助、您可以让功能重新集成到电路板上!

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vivian:

    如果需要其他帮助、请告知我们。 我将在星期一结束该主题帖。  

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Aaron,ñ a

    此时客户没有其他问题、您可以关闭此帖子。

    感谢你的帮助。

    此致、

    嘉惠市