This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP6500FLQ:在两种图形之间切换的速度有多快?

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCRC900EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1209402/dlp6500flq-how-fast-it-can-switch-between-two-patterns

器件型号:DLP6500FLQ
主题中讨论的其他器件:DLPLCRC900EVM

您好、专家!

我们的客户现在正将 DLP6500与外部触发器配合使用、他希望能够以多快的速度在两种模式之间切换。

他用它来投射不同的光学图案、他只是想知道在第一个和第二个图案之间切换需要多长时间。

此致、
杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    感谢您的提问。 我们将在明天为您提供答案。

    此致!

    Maxine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    对于使用 DLPLCRC900EVM 的 DLP6500 (FYE 或 FLQ)上的1位图形、最快的开关为105us。

    如果添加输入触发器、则会增加105us 的 时间、因为系统在等待下一个输入触发器的同时加载要显示的全关闭模式。

    您可以在示波器上测量使用和不使用输入触发器的触发输出1上的输出、以 确定图形显示之间的时间。  缓慢缩短输入触发之间的时间、直到不再正常工作。  启用输入触发器后、预计约为210 us。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    我意识到时机可能模糊不清。  210 us 将显示并准备好进行下一次触发。  使用每个图形的输入触发器显示这两个图形将花费420 us。 但愿如此  

    如果没有输入触发器、您可以使用输出触发器、显示这两种模式需要花费210 us。

    Fizix