请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP6500FLQ 主题中讨论的其他器件:DLPLCRC900EVM
您好、专家!
我们的客户现在正将 DLP6500与外部触发器配合使用、他希望能够以多快的速度在两种模式之间切换。
他用它来投射不同的光学图案、他只是想知道在第一个和第二个图案之间切换需要多长时间。
此致、
杰拉德
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家!
我们的客户现在正将 DLP6500与外部触发器配合使用、他希望能够以多快的速度在两种模式之间切换。
他用它来投射不同的光学图案、他只是想知道在第一个和第二个图案之间切换需要多长时间。
此致、
杰拉德
大家好、Gerald、
对于使用 DLPLCRC900EVM 的 DLP6500 (FYE 或 FLQ)上的1位图形、最快的开关为105us。
如果添加输入触发器、则会增加105us 的 时间、因为系统在等待下一个输入触发器的同时加载要显示的全关闭模式。
您可以在示波器上测量使用和不使用输入触发器的触发输出1上的输出、以 确定图形显示之间的时间。 缓慢缩短输入触发之间的时间、直到不再正常工作。 启用输入触发器后、预计约为210 us。
Fizix