This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC230-Q1:DLPC230的 CMD 自动校准出错

Guru**** 713880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1200553/dlpc230-q1-error-in-auto-calibration-of-cmd-for-dlpc230

器件型号:DLPC230-Q1

您好、我们通过 CMD 对 PGU 执行了自动校准、但始终发生如下所示的错误、导致校准失败。

我们已尝试更改粗调组合并增加"高级设置"中的裕度、 但是、仍然会出现这些错误...  

 所以,我们需要你的帮助! 期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li:

    我已经通知 DLPC230专家您的询问。   

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    我知道通过命令行界面存在问题。 它是否可以将控制程序 GUI 与相同的设置和文件配合使用?

    谢谢。

    罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们可以使用具有相同设置和文件的 DLPC230控制程序很好地执行自动校准。  

    除此之外、这种误差不会每次都发生、但会频繁发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-我正在与软件团队核实该错误、并会回来与您联系。

    此致、

    罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-为了调试这个问题、您可以共享校准项目文件吗?  请将整个.calproj 目录/文件夹压缩到单个文件中。 您可以将其发布在此处或与 TI FAE 团队分享。

    谢谢。

    罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以! 我已经附上您要求的校准项目文件。

    e2e.ti.com/.../5078.Test.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    我看到您为"Your Unit "6006042140000..."命名、但我在 GUI 中看不到这些文件:

    此致、

    罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ~大家好、PGU 的标题只是一个标签、我们用 CMD 来执行单元扫描、因为当时失败了、所以没有生成单元扫描文件、但使用的".calproj"文件确实是这样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    我们的软件工程师正在研究这个主题。 您能否发送包括所有参数/标签在内的整个命令。 您发送的第一个屏幕截图未包含整行内容。

    另外、能否确认 GUI 有100%的时间工作、CMD 有一段时间工作/有一段时间不工作。

    谢谢。

    罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我按以下方式连接我们使用的命令行。 我们确认 该误差确实经常发生。

    什么谜题我是这些错误是修复的。所以我收集了最近 在另一个附件中发生的所有错误。

    我们想知道这些问题反映了什么、是通信不稳定还是电源不稳定、或者算法检测到 PCBA 驱动 LED 不稳定?

    e2e.ti.com/.../Command-line.txte2e.ti.com/.../error.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li:

    罗斯和车队仍在研究这件事。 感谢您的耐心!

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li -

    我想提供一份最新消息、我们支持 ACP 源代码和错误代码调试的软件工程师已于下周休假。 调试此问题可能需要额外的时间。 我知道我们的团队下周会召开一次电话会议、因此我们可以讨论此主题(及其他主题)。

    此致、

    罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li 您好-由于我们通过电子邮件进行接洽并进行计划的电话会议、我将关闭此 E2E 票据。 这个主题对我们来说仍然很重要、我们计划在未来几天提供最新信息。

    此致、

    罗斯