This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC900:LED 同步

Guru**** 682330 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1204393/dlpc900-led-synchronization

器件型号:DLPC900

大家好、

我们的客户正与 DLPC900合作、因此在此问题上希望寻求帮助。 请在下面查看他的查询:

"我在 LED 帽与 DMD 同步时遇到了一些问题。 我使用了一个通过 Raspberry PI 控制的 RGB 矩阵帽子。 我通过 TRIGGER INT_1从 Raspberry 将触发器发送到 DMD、以便具有所需占空比的 PWM。

我的目标是在发送输入触发器后、DMD 开始显示一组图像、四个1位平面图像、完成后返回到开始位置并等待下一个触发器。

为了测试同步、我尝试仅针对一幅图像"on" LED、而当 DMD 显示剩余的3幅图像时、则"off";重复此操作、直到我手动停止该过程。

不幸的是、图像不同步、我想我需要对具有准确计时的不同参数进行更多声明。

图1-2:

我们知道在图形集中、触发器输入的最小延迟为105us、但我可以知道哪个蓝色、橙色或(橙色减蓝色)箭头是105us 吗? 覆盆子的触发持续时间是否也应是105us 持续时间? 更重要的一点是、DMD 对上升沿或下降沿敏感。图1或2?

对于触发输出1、而它是按顺序提升 DMD 显示图形;绿色箭头需要多长时间? 连接可以自由选择、还是取决于输入的触发器?

对于触发器输出2、指示每个图形的开始。 是否在输入触发器的下降沿之后自动启动? 在这里、我不使用任何触发输出、是否应考虑它。 红色箭头需要多长时间?

在计时框中、我们应该定义曝光和黑暗时间。 对于我具有 TRIGGER_IN 的第一个帧、如果我想开启相同的 LED、是否应该减少曝光时间105 us?

我尝试了很多场景、但遗憾的是在一些环路中、我看到延迟显示第4个图像、在下一次重复中、DMD 停止显示图像、直到下一个2个输入触发信号; 我认为、由于 DMD 帧未同步、因此 DMD 停止显示可以在下一帧到达时启动的帧集。

目标3-4:




我试图把我的续集的两个重复相互更好的观察. 现在、我可以清楚地看到 DMD 图像序列之间存在一些差距。 现在我该怎么办呢?

如果有人能帮助我解决这个问题、我真的很感激、直到我不知道无法管理我的错误的正确配置。"


提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar:

    感谢您的查询。

    我们的第一个建议是使用示波器来表征 存在的延迟。 利用此信息、可以在 GUI 或代码中对延迟进行所需的调整。  

    您还可以考虑使用 DLPC900控制器提供的三个 LED 使能信号、与 LED 驱动器同步打开/关闭 LED。 有关更多详细信息、请参阅 DLPC900单 EVM 指南或 DLPC900双 EVM 指南。

    最后、您在使用哪个 DMD?

    此致!

    Maxine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxine:

    很抱歉耽误了时间。  我当时正忙于修复和检查 LED 的输出、我已经在其中投入了大量精力、按照建议使用示波器来检查确切频率 o TRIG_IN_1。

    但是、我们是否可以在软件之外检查 DMD 的相同内容呢? 我将 DLPLCR6500EVM 模型与 DLPC900微控制器配合使用。 但是、我不确定在仅使用 TRIG_IN 时是否有必要考虑 TRIG_OUT 1-2?

    至少对于 TRIG_IN_1、您能否指导我如何确保 DMD 在上升沿或下降沿之后开始显示105us? 此外、如果 DMD 对下降沿敏感、是否有必要考虑触发条件的宽度、如上图中所示?

    感谢您的帮助。 我期待您的答复。




    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar:

    我们将在实验练习中研究该问题。 请给我们几天时间进行彻底的调查。

    此致!

    Maxine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar:

    我们启动并运行了我们的系统、并将在明天查看该系统。  很抱歉耽误你的时间。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix:

    不用担心。 Maxine 现在正在帮助我们解决这个问题、她已经直接与客户联系。

    我对最近的更新表示歉意。 我们现在可以关闭该主题。 谢谢!


    此致、

    Jejomar