大家好、
我们的客户正与 DLPC900合作、因此在此问题上希望寻求帮助。 请在下面查看他的查询:
"我在 LED 帽与 DMD 同步时遇到了一些问题。 我使用了一个通过 Raspberry PI 控制的 RGB 矩阵帽子。 我通过 TRIGGER INT_1从 Raspberry 将触发器发送到 DMD、以便具有所需占空比的 PWM。
我的目标是在发送输入触发器后、DMD 开始显示一组图像、四个1位平面图像、完成后返回到开始位置并等待下一个触发器。
为了测试同步、我尝试仅针对一幅图像"on" LED、而当 DMD 显示剩余的3幅图像时、则"off";重复此操作、直到我手动停止该过程。
不幸的是、图像不同步、我想我需要对具有准确计时的不同参数进行更多声明。
图1-2:
我们知道在图形集中、触发器输入的最小延迟为105us、但我可以知道哪个蓝色、橙色或(橙色减蓝色)箭头是105us 吗? 覆盆子的触发持续时间是否也应是105us 持续时间? 更重要的一点是、DMD 对上升沿或下降沿敏感。图1或2?
对于触发输出1、而它是按顺序提升 DMD 显示图形;绿色箭头需要多长时间? 连接可以自由选择、还是取决于输入的触发器?
对于触发器输出2、指示每个图形的开始。 是否在输入触发器的下降沿之后自动启动? 在这里、我不使用任何触发输出、是否应考虑它。 红色箭头需要多长时间?
在计时框中、我们应该定义曝光和黑暗时间。 对于我具有 TRIGGER_IN 的第一个帧、如果我想开启相同的 LED、是否应该减少曝光时间105 us?
我尝试了很多场景、但遗憾的是在一些环路中、我看到延迟显示第4个图像、在下一次重复中、DMD 停止显示图像、直到下一个2个输入触发信号; 我认为、由于 DMD 帧未同步、因此 DMD 停止显示可以在下一帧到达时启动的帧集。
目标3-4:
我试图把我的续集的两个重复相互更好的观察. 现在、我可以清楚地看到 DMD 图像序列之间存在一些差距。 现在我该怎么办呢?
如果有人能帮助我解决这个问题、我真的很感激、直到我不知道无法管理我的错误的正确配置。"
提前感谢!
此致、
Jejomar