This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3478:每次运行后如何从内部存储器加载图形

Guru**** 1458250 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3478
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1205037/dlpc3478-how-to-load-pattern-from-internal-memory-after-each-run

器件型号:DLPC3478

您好!

我们将运行 DLP 以进行图像采集。 我们是否需要为每次图像采集设置 DLP 模式? 有一种方法可以只加载图形一次并捕获多个图像。 加载图形似乎很慢(10s)、因此我们认为每次都是从闪存通过 I2C 加载。 图像采集后、DLP 是处于复位模式还是待机模式? 如果我们将其置于待机模式、是否可以避免在下一次捕捉时再次加载图形? 怎么做? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenn Li:  

    您可以连续显示内部图形以获取同一图形的多个图像捕获。 当内部图形通过单个图形集连续运行时、它们一开始就从闪存复制、然后显示、无需与从闪存获取图形相关的额外开销。  

    此致、

    马扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以使用内部图形流模式运行多个图像捕获、但之后无法在不重新加载图形的情况下再次运行这些捕获。 如何在不再次从闪存中重新加载模式的情况下再次运行这些数量的捕获? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenn:

    您想详细介绍一下发送到 DLPC3478的命令以及您用来流式传输内部命令的设置吗?包括每次图像采集之间进行的操作。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我们可以通过私人频道进行通信吗? 这是我们的专有信息、因此不希望公开披露。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jenn:

    我给您发送了一个朋友请求。 我们可以通过私人信息讨论这一点。

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenn:

    我们已通过私人消息连接、因此我将在此处关闭该主题。  

    谢谢。

    Lori