This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR230NPEVM:我的 DLPDLCR230NPEVM 未投影。

Guru**** 2580335 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR230NPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1201939/dlpdlcr230npevm-my-dlpdlcr230npevm-is-not-projecting

器件型号:DLPDLCR230NPEVM

您好、专家!

你好

我的 DLPDLCR230NPEVM 未投影。 我同时使用了 raspPi、并按照此处所述的步骤进行操作:

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1187384/dlpdlcr230npevm-setup-trouble

但这不起作用。 我有与该链接中所述的问题相同的问题:

我知道正确的总线、但似乎虽然 I2C 总线看起来处于运行状态、但它似乎没有检测到 EVM。  
我还激活了默认禁用的 I2bus 和 SPI

我之所以联系我们、是因为我在该问题的链接中没有看到更新。 提前感谢您的观看。

请告知。


此致、

Josel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel、您好!

    我们 这里有一份快速入门指南

    客户端是否可以检查 Raspberry Pi 上的/dev 文件夹。 其中应该有一个 I2C 文件夹、该文件夹具有 python 脚本所需使用的值。

    客户端是否也能提供有关他们在 EVM 上使用的电源的详细信息?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    你好。

    我 今天注意到的一件事是、"D_done"、"D_Init_C"和"D_Host_IRQ"始终处于打开状态。 我不知道这是否相关、但我只是想让您 知道。

    请告知

    此致、

    Josel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel:

    这很有用。 表明 FPGA 完成了配置、但 DLPC 没有完成。

    客户能否提供详细的电源信息?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    你好。

    我确实使用了开始指南、直到第22步 将 "deful_I2C_bus ={num}"更改为第21步中的数字。 我本来以为 投影仪会在那之后打开 、但后来却从未打开过。   我已经随附了 电源图像以及您提到的 I2C 总线文件的屏幕截图、我应该有2个文件吗?



    请告知。

    此致、

    Josel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel、您好!

    我们的 RPi 也有两个文件。 为了便于参考、我们的确将 i2c.py 总线值更改为22。

    您能否从 Raspberry Pi 拔下 EVM、然后查看 EVM 是否在连接电源时运行?

    EVM 和 Raspberry Pi 连接在一起后、您按什么顺序为它们加电? RPI 首先是 EVM、反之亦然?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我只是 从 Raspberry Pi 上拔下投影仪、然后将投影仪连接到电源、一切都没有改变。 我先为 raspPi 加电、稍等片刻、 然后为投影仪加电。  我还能 做什么?

    请告知。

    此致、

    Josel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel、您好!

    如果 Raspberry Pi 连接到 EVM、请告知客户端不要先为其供电。 应始终由 EVM 先接收电源。

    客户端是否可以在 EVM 上获得 PROJ_ON 或 INTZ 信号? 我们在此提供原理图和 PCB 文件供参考: https://www.ti.com/tool/TIDA-080009

    它们是否能够报告信号状态以及它们是否稳定?

    另一个问题是固件损坏。 有关如何重新编程闪存、请遵循此处编写的指南。  https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1119952/faq-spi-flash-device-with-soic-clip-guide-for-corrupted-devices

    该操作必须在部件 U9 (MX25U3235FM2I-10G)上完成

    该系统是否始终显示此行为?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    你好。

    我不确定您所说的"可以在 EVM 上获得 PROJ_ON 或 INTZ 信号吗?"的意思。 我附上了 一张图像、说明 Proj_on LED 始终亮起、并且投影仪 未连接到 raspPi、仅连接到电源。  

    据我了解、我的同事正按照" https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1171130/faq-dlpdlcr230npevm-dlpdlcr230npevm-quick-start-tutorial?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue"上的说明进行操作、当执行步骤23时、投影仪停止工作、之后它还没有打开。 甚至不是初始加载屏幕。 这时、 我被分配 更加仔细地按照该链接中的步骤操作、看看这是否可以解决问题。
    现在、重新编程闪存是我唯一的选择吗?

    此致、

    Josel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel、您好!

    尝试对闪存重新编程是调试此 EVM 的好方法。

    此致、

    John