This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3310:查找 DMD 解决方案

Guru**** 669770 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3310, DLPC3437
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1192905/dlp3310-looking-for-dmd-solution

器件型号:DLP3310
主题中讨论的其他器件: DLPC3437

您好、专家!

希望获得您的帮助:
有没有采用 DLP3310插座并具有4K 分辨率的 DMD 芯片?

如果不能、您推荐用于 DKP3310的任何插座吗?  我无法从它的 EVM 参考中找到它

谢谢你。

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    欢迎返回论坛。

    您能就该申请进一步说明吗? 您是否希望将4K DMD 装入由 DLPC3437控制的 DLP3310系统中?

    根据您的目标、您可能会发现 DLPDLCR3310产品页面上的柔性电缆设计文件TIDA-080000上的设计文件 很有用。  

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    由于客户刚刚回复、很抱歉延迟回复:

    我想将一个4K DMD 系统安装到 DLP3310系统插座中。 但我不知道这是否可能。 DMD 芯片插座属于 Fengmi Formovie R1品牌投影仪。 我想知道您可以通过该插座使用哪些芯片以及它可以提供的最大分辨率。

    谢谢你。

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie、

    遗憾的是、3310系统无法做到这一点。 驱动 DMD (DLP3437)的控制器分辨率限制为1080p。 我们拥有4K 系统(参见 DLP471TP)、但这些组件的尺寸不同。

    在0.33尺寸下、例如3310、可用的最大分辨率为1080p。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    对延迟更新深表歉意。

    客户回应:
    我不想太多的闹钟、抱歉。 然后、我继续沿着这条线的对话。 我只想要求一个软件或工具、让我可以修复一个锁定的微镜。 文龙的语气里露出了一丝软弱,对方果然敏锐地抓住了这一点。 我知道我可以把新的 DMD 芯片换成新的、但是目前只有一个白点、似乎有些过分了。

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    很遗憾、没有任何软件或工具可以恢复此 DMD。 突然停电导致后视镜铰链损坏而无法使用。

    此致、

    奥斯汀