This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA2005:DLPA 发出响亮的嗡声

Guru**** 2579935 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA2005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1202101/dlpa2005-loud-buzzing-from-dlpa

器件型号:DLPA2005
你(们)好!  
我们一直在开发自己的板以便与 DLP 配合使用。
这是我们的第二版、目前我们的设计呈现出非常嘈杂的嗡嗡声噪声、与施加的 VLED 轨和负载直接对应。 以下是一些详细信息:
  • VINL (DLPA2005的引脚1和2)被连接至稳定5V 电压轨。
  • 投影仪关闭时、不存在嗡声。
  •  打开投影仪并连接 LED 后、蜂鸣声很大。
  • 当投影仪 打开且 LED 断开时、蜂鸣声存在、但没有那么大。  
  • VLED 电路的输入和输出电容与 TI 的参考设计和以前的原型(没有嗡嗡声)相匹配。
  • 电感值与 TI 数据表和参考设计匹配。
  • 我们已经尝试增加 VLED 电路的输入和输出电容、并尝试了2个不同的电感器-这些都对减少嗡嗡声没有任何影响。
还有其他什么硬件可能错过了吗?

我们怀疑 VLED 稳压器存在稳定性问题、但似乎没有调整补偿的配置。
在软件方面、启用瞬态电流限制是否有帮助?
如果是、我们如何访问这些寄存器、因为我们的唯一接口是通过 I2C 和 TI 专有固件?
提前表示感谢