请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP4710EVM-LC 我们正在开发用于3D 扫描的新投影仪原型、以代替 DLP4710EVM-LC 的原始投影仪。
由于开发周期的限制、我们计划使用 DLP4710EVM-LC 的原始 PCB。
将来、我们会在完成功能测试后用自己的 PCB 代替原来的 PCB。
在测试过程中、我们发现 EVM 仅在按下 PCB 上的绿色按钮(如图中以绿色圆圈标记的图片所示)后才开始工作。
现在、我们需要跳过按下绿色按钮的步骤、在切换电源后直接连接 EVM 和 GUI。
有没有任何方法可以达到我们的要求? 例如,重写固件?
此致、
王