This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR230NPEVM:我们是否可以使用 raspbeery PI 替换 DLPDLCR230NPEVM 中的 FPGA?

Guru**** 2573855 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR230NPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1201231/dlpdlcr230npevm-can-we-use-raspbeery-pi-replace-the-fpga-in-dlpdlcr230npevm

器件型号:DLPDLCR230NPEVM

您好!

  我们看到在 DLP2000EVM 中没有 FPGA ,它可以与 Raspberry PI 配合使用。  由于 FPGA 成本高昂、我们是否可以使用 raspbeery PI 来替换 DLPDLCR230NPEVM 中的 FPGA?   

这意味着我们使用 RPI 来替换 FPGA 和主机控制板这两个部件。  提前感谢。

此致、

JEFF XU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    需要 DLPDLCR230NPEVM 上的 FPGA 才能使传动器工作。 FPGA 还负责测试图形图像和接收外部视频数据。

    您是否已拥有230NPEVM 或正在尝试根据此 EVM 的参考设计构建相应的设计?

    这不是 TI 会测试/验证的内容。

    此致、

    John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

      感谢您的答复。 我 现在有一个230NPEVM、由于 FPGA 太贵、 如果我有驱动传动器的源代码、我将尝试在没有 FPGA 的情况下基于此 EVM 构建设计。

    此致、

    Jeff Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    这很可能不起作用。 控制器和 FPGA 被编程为相互工作、但 TI 无法在 Raspberry Pi 上支持这种方式。

    感谢您的耐心。

    此致、

    John