This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC230-Q1:如何访问完整版本的 DLPC230控制程序、该程序具有 Lite 版本中未提供的完整功能和自动校准功能

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP5530PGUQ1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1200842/dlpc230-q1-how-to-get-access-to-the-complete-version-of-the-dlpc230-control-program-with-full-features-and-auto-calibration-features-which-are-not-available-in-the-lite-version

器件型号:DLPC230-Q1
主题中讨论的其他器件:DLP5530PGUQ1EVM

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1077842/faq-dlpc230-q1-dlp-auto-hud-gen-2-resources-and-documentation:中所示、要控制 EVM 和常规评估、客户需要 安装并运行 DLPC230 Control Program Lite、  如果客户或德州仪器员工想要访问完整版本的 DLPC230控制程序、此程序具有 Lite 版本中未提供的全部特性和自动校准功能、请联系 DLP 汽车应用工程师。  

那么、如何访问 DLP Composer 并更正 mySecure 软件页面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    请提供您的电子邮件地址。 如果您不愿意在论坛上进行分享、可以联系我并向我发送私人消息。

    此致、

    罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电子邮件地址:owen@lcetrin.com。 但我通过帐户 hui_zhu@lcetron.com 购买了 DLP5530PGUQ1EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电子邮件地址:owen@lcetron.com。 但我通过帐户 hui_zhu@lcetron.com 购买了 DLP5530PGUQ1EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    访问权限应在大约20分钟内获得。 电子邮件将发送至: hui_zhu@lcetron.com ,您需要登录 myTI.com 帐户。

    此致、

    罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。 如有任何问题、请随时与我们联系。