This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3470:DLP EVM-GUI 3.1.0.7—使用错误代码24更新固件失败

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3470, DLPA2005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1227273/dlpc3470-dlp-evm-gui-3-1-0-7-failed-to-update-the-firmware-with-error-code-24

器件型号:DLPC3470
主题中讨论的其他器件: DLPA2005

您好!  

今天、我试图通过更新内部图形图像(*。bin)来更新 DLPC3470固件(WSel_DLPC3470_DLPA2005_PM1_i2c0x36_v8p0p1.img、2、527、804字节)。

当我尝试更新固件时、它 显示的 最后一条错误消息是"Flash Builder Returned with error code 24"

有趣的是、当我尝试更新旧版本的固件时、系统未显示错误消息。

 固件大小为2、589 808字节。  

问题的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎回到 E2E 论坛!

    我们已经注意到、这是当前 GUI 版本3.1.0.7存在的一个已知问题。 我们已在即将发布的版本中修复了此问题、预计会发布新版本的 GUI。

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  

    1)这个问题的根本原因是什么?

    2) 2)我们是否可以找到不存在此问题的旧固件/GUI 程序? 您能否提供相关链接?

    3) 3)对于固件部分、是否无法通过自行更新其某些部分来以编程方式制作定制固件? 请提供资源链接、以便我们从头开始。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    1.可能是 GUI 软件问题。  

    2.我不建议您使用旧版本的固件或旧的 GUI,因为这可能是我们在当前版本中修复的其他已知问题。  

    3、GUI Edit firmware 工具允许用户自定义固件的一些功能、但正如我提到的、我们在修改固件工具时遇到了一些问题。 我们将尽快发布新的 GUI 版本。 很抱歉给您带来不便。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在即将发布的更新中修改固件。  

    由于修改没有时间表、我认为应该提供旧版本。

    请建议2或3中的任何一个 、因为我们不能无限期等待。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我需要查看是否有可用的选项、然后回复给您。

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    遗憾的是、我们没有旧的 GUI 版本、也可以提供新的早期 GUI 版本。 我们会发布新的 GUI 版本来修复待发布的问题。  

    此致、

    Lori