This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP660TE:它是否支持 WQXGA (2560 x 1600)分辨率?

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP660TE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1229492/dlp660te-does-it-support-wqxga-2560-x-1600-resolution

器件型号:DLP660TE

您好!

我当前正在寻找原生分辨率高于1080p 的光源引擎。  一家当地供应商向我推荐了禁用 XPR 的660TE、但其数据表显示分辨率为2560x1600。

虽然大家都知道660TE 的原生分辨率是2716x1528、但他们坚持认为其数据表上的分辨率值是正确的、而这实际上是 TI 获得专利的像素映射技术成果。

 但是、我在 TI 网站上找不到任何相关文档、所以听起来不太令人信服。

即使该像素映射技术确实存在、为什么仍要更改宽高比? 更不用说2560x1600与2716x1528没有太大不同。

那么、我是否应该远离这家光源引擎供应商呢?

谢谢。

但以理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    抱歉、我无法评论光引擎供应商的可信度。

    请注意、正如您所说、DLP660TE 的原生分辨率为2716x1528。 我们的像素映射技术将支持4K 分辨率(3840x2160)。

    此致!

    亚伦·布莱克