This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3470:GUI 工具—LED 当前值编码/解码问题

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3470, DLPA2005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1230986/dlpc3470-gui-tool-led-current-value-encoding-decoding-problem

器件型号:DLPC3470
主题中讨论的其他器件: DLPA2005

您好!

在开发使用 DLPC3470和 DLPA2005 (与相关 EVM 相同)的定制电路板时、我们发现了 GUI 工具货币值的问题。

在开发过程中、我们已 将 DLPC3470和 DLPA2005作为基准进行检查。

根据数据表、 DLPA2005可支持高达 2528mA 的电流 并且使用10位(0-1023)  

例如、当应用时、假设为600mA、其编码如下:  

600 / 2528 * 1023 = 242 (整数部分)

但是、当我们通过 GUI 工具和 GUI 高级工具再次检查该值时(因为 GUI 工具设计为接受 mA 电流、而高级工具会按原样显示原始值)、  

我们有不同的结果:

 

[测试1]


[测试2]

's="" read as="" 2500="" ma="">

我们可以看到、GUI 工具 对 该值的编码远低于预期。

公式如下:

已编码电流值= CURRENT * 1023 / 2528

在考虑 数据表以及我们的光学引擎无法处理2500mA 这意味着 GUI 工具的货币计算有些误导性时、似乎是正确的。

 考虑到发热和亮度问题、货币值特别重要、因此 我想问 哪一个(公式或 GUI 工具)是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎 GUI 工具应该首先识别 EVM 信息、这可以通过单击信息面板中的"GET"按钮来完成。

    现在、电流计算按预期工作。