请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC910 主题中讨论的其他器件:DLP9000X、
您好!
我 使用 DLPC910和 DLP9000x、我使用 Xilinx FPGA (xcku060)驱动 DLPC。
我有问题后几个小时的工作,似乎第一行是空白的(或浮)。
我 验证了 向这些行发送正确的数据而不是零(在 FPGA 的 OSERDES 输入中)、整个流程似乎一切正常。
重新加载 DLPC910后(重新启动初始化过程)、问题已解决。
您是否知道导致此问题的原因、或者是否有人遇到过类似问题?
谢谢。
罗伊