我正在尝试确定 XGA DMD、并将其从商用计算机改为(打印)制版机。 该机器使用405nm 紫色激光光源、从规范中看起来是 DLP7000系列芯片、但我需要确定。 这些 CTP 机器的制造商从明年开始不再支持它们、并且已经停止维修旧的控制装置(DMD 安装到)。 我们生产的机器中有24个 DMD、市场上不再有可用的替代产品、我们希望继续保持业务!
附加的 DMD 图片:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在尝试确定 XGA DMD、并将其从商用计算机改为(打印)制版机。 该机器使用405nm 紫色激光光源、从规范中看起来是 DLP7000系列芯片、但我需要确定。 这些 CTP 机器的制造商从明年开始不再支持它们、并且已经停止维修旧的控制装置(DMD 安装到)。 我们生产的机器中有24个 DMD、市场上不再有可用的替代产品、我们希望继续保持业务!
附加的 DMD 图片:
Richard、
S1076N7318是 DLP7000系列的一部分、但我们不再提供该器件。 本系列仅提供 DLP7000/7000UV 版本、以下是 每个 DMD 产品页面的链接。
如有任何其他问题、请随时与我们联系、同时感谢您对 DLP 的持续支持!
此致!
Tristan Bottone