This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC6401:固件文件

Guru**** 2509045 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC6401, DLPC350, TIDA-00782, DLP4500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1229400/dlpc6401-firmware-file

器件型号:DLPC6401
主题中讨论的其他器件: DLPC350TIDA-00782DLP4500

我是一名设计公司的工程师、帮助客户更新过时的 DMD +控制器。  为了实现更新的设计、他们选择了 DLP4500 DMD 和 DLPC6401控制器。  我有 LightCrafter 4500和 DLPLCR4500GUI、但它使用 DLPC350。  我们正在根据 TIDA-00782参考设计构建一块经过测试的电路板。  从何处可以获取有关此内容的固件文件?

提前感谢、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    欢迎来到 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术。

    请允许我就最新固件的可用性与我们的团队协调。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    您团队中有关 DLPC6401固件的任何说法?  感谢您的帮助!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    请允许我们在下周前给您答案。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我要给大家发送一个朋友的请求、希望大家在公共论坛上讨论一下。

    此致、

    奥斯汀