This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP6500FLQ:浅色 Crafter 6500

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1232918/dlp6500flq-light-crafter-6500

器件型号:DLP6500FLQ
主题中讨论的其他器件:DLPC900

大家好、  

当我进入系统设置并将 LED 置于手动模式时、即使未选择图形、我也会得到一个从 DMD 发出的盒子、 当我将 LED 设置为自动模式时、灯熄灭、然后似乎无法调节功率。 无论 LED 模式如何、我在启动我在图形模式中添加的图形时仍然可以看到该灯箱。 例如、如果我添加一条线、图形周围会有一个暗灯框、因此图形周围的开/关不是很清晰。 您是否有这方面的规范? 您是否有使用仪器完成的小图形示例、以便我看到图像是什么样子? 最后、是否有创建与此软件不兼容的程序的映像、或者您是否还推荐了其他程序?

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    要验证、您使用的是 来自 InVision 的6500FLQ?  我假设这是一个 DLPC900控制器。

    我将向您发送一封电子邮件、以便您可以向我发送几张您用于加载系统的图像。

    Fizix