This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPNIRNANOEVM:同一样品在不同时间的不同曲线,这是什么?

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1233970/dlpnirnanoevm-different-curves-for-same-sample-at-different-times-what-is-the-reaon

器件型号:DLPNIRNANOOEVM

您好!

我正在尝试对塑料比色皿中的相同液体进行定量分析(material:PS)。 然而,当我扫描的空比色皿在下午和晚上,我发现曲线明显不同。 您能帮助找出原因是什么、以及如何改进它吗?

我使用的设备是默认的 DLPNIRNANOOEVM,带有反射扫描头。

这是夜间和下午扫描的采样信号。

2.这是样品,(里面没有液体,我用白色塑料作为背景,以增强反射光)。

扫描设置:

以上、提前感谢!

思辰边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../pm.csve2e.ti.com/.../night.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sichen:

    感谢您共享 csv 文件。 在分析 csv 文件时,我注意到两个夜间扫描的总扫描时间是不同的,扫描时间是扫描时间的两倍。  

    如果背靠背或延迟发生变化、这是可能的。

    请确保背对背扫描和扫描延迟也设置相同。  

    此致、

    阿克希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhil:

    不同的扫描时间是由于灯的开/关:对于~2.6s 扫描、灯熄灭;对于~1.4s 扫描、灯打开。  我只是试图保持所有其他相同,但改变"保持灯开/关",并找到相同的曲线作为结果,但不同的扫描时间。

    再多一些 csv 可能会有帮助,我把它挂了。 很奇怪、0604_Night_LAMP_OFF、0606_LAMP_ON/OFF 相似、但0604_PM_LAMP_ON 非常不同。 e2e.ti.com/.../0604_5F00_pm_5F00_lamp_5F00_on.csve2e.ti.com/.../0604_5F00_night_5F00_lamp_5F00_off.csve2e.ti.com/.../0606_5F00_lamp_5F00_off.csve2e.ti.com/.../0606_5F00_lamp_5F00_on.csv

    思辰边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sichen:

    感谢您提供这些信息。 请给我们时间仔细检查并调查该行为。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sichen:

    有多种因素可能会影响这一点:

     1.样品展示-样品展示中的任何变化都会导致反射/透射光的绝对值发生变化。 我想你正在使用透射头和比色皿。  此系统设置可确保样品呈现的一致性。

    2.哈达玛模式与色谱柱扫描相比,有非常高的光输出。  如果您正在使用 PGA 64扫描空白比色皿,则可能是光线太多且传感器变饱和:

     a:请将 PGA 增益降至1并比较结果。

     b.使用列扫描和比较结果。

    3.灯亮 标志-在扫描之间保持灯亮使灯保持温暖和稳定的光输出,以进行连续扫描。 您的设置是平均6次扫描。

     答:您可以评估扫描之间"灯亮"与"灯不亮"的扫描一致性。 为您的应用选择合适的设置。

     b.将"Num scan to Average"更改为1、然后查看是否仍会出现类似问题。 您可以优化该数值、使其在时间和一致性方面达到平均值、

    请完成这些评估系列、并选择可为您的用例提供一致结果的配置。

    此致、

    维韦克