This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR4500EVM:不带 RGB LED 光源引擎的 Lightcrafter 工作原理

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC350, DLPLCR4500EVM, DLP4500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1232475/dlplcr4500evm-operating-lightcrafter-without-rgb-led-light-engine

器件型号:DLPLCR4500EVM
主题中讨论的其他器件:DLPC350、、 DLP4500

大家好!

 

使用 Lightcrafter 时、我要参考下面的视频(YouTube 视频)。

链接: https://youtu.be/RxgmGkNsqvk

 

如果 Lightcrafter 不使用 RGB LED 光源引擎运行、我需要向您确认、硬件/软件中是否有任何特殊设置或配置? 我已尝试对终端用户使用相同的配置。 我们将绿色激光直射到 DMD 显示屏、然后将其放在纸上、以显示反射光。 我已经为您附上了视频、以验证设置和预期模式是否应该是这样? 此外、如果您可以显示应显示的图形、那也会很好。 它是否与视频中的相同?

视频链接: https://drive.google.com/drive/folders/1JVyNqUth4s38xCvAKGoh843VhLpCpupx?usp=drive_link

请帮我解决这个问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Azri:

    欢迎来到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。  

    那么、您是否拥有 DLPLCR4500EVM、然后移除光学引擎、尝试用激光取代光源? 您是否拥有围绕激光构建的光学引擎、或者您只是想使用独立的激光器进行测试? 激光手动控制、或者连接或连接到连接到 DLPC350的驱动器。

    您是否正在使用 lightcrafter 4500 GUI? GUI 旨在通过向 DLPC350发送命令来与 EVM 通信、以向 DMD 或 LED 驱动器执行操作来控制 LED。 您要向 DMD 发送的图像或显示内容、这些图像或显示内容可能决定您在应用激光后将会看到的图案。  

    另请参阅其他这些 E2E 博文、以了解可能对您有所帮助的更多信息。

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/848860/dlp4500-how-to-synchronize-the-pulsed-laser-and-the-dlp-4500?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=4500%2520laser#

    谢谢。

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的亚历山大:

    是的、我拥有  DLPLCR4500EVM、移除 LED 光源引擎、用激光代替光源(绿色)。 我还使用激光独立器进行测试。 手动控制的激光可以打开和关闭,激光没有改变输出功率的选项,它是固定的。

    是的、我使用的是 Lightcrafter GUI (已安装最新版本)。 我目前正在使用"Pattern Sequence"模式测试 Lightcrafter。 我按 YouTube 视频中的步骤操作(之前链接中已附加)。 GUI 似乎可以与硬件通信、LED 闪烁表示 PCB 处于良好状态。 DMD 显示屏通过德州仪器本身提供的柔性电缆连接到 Lightcrafter 的 PCB/微控制器。  

    基本来说、配置是将绿色激光打印到 DMD 显示屏、然后将反射光投影到普通纸上、并观察 Lightcrafter GUI 编程的模式变化或结果。  

    DMD 显示屏上的结果:DMD 显示屏上出现了多个图形(黑色线条)、但在某些时候、图形本身会消失、并且不会移动。

    显示反射光的普通纸上的结果:可以看到模式从一种模式变为另一种模式(视频上传到 Google Drive 链接、与之前的对话相同)。 需要验证此结果是否正常、因为实际图形上没有参考。

    请帮帮我。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Azri:

    感谢您提供背景信息。 我将与团队更深入地探讨这一问题。 感谢您的耐心等待。

    谢谢。

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Azri、

    感谢您的耐心。 DLP4500 DMD 采用侧面照明、镜片可倾斜12度。 有关详细信息、请参阅 DMD 数据表的第23页。

    DLP4500 0.45 WXGA DMD 数据表(修订版 B)(TI.com)

    激光需要沿 DMD 的小边缘以24度的角度照亮 DMD、如数据表中所示、导通状态(投影图形)将为零度。

    从视频中,我无法验证是否符合上述条件,例如激光沿短边24度,纸张与 DMD 表面平行。

    准直激光的另一个问题是、准直激光会在屏幕上显示多个衍射顺序图像。  为了避免需要使用光学器件扩展激光束并使其在 DMD 上成像。 最好使用现有的光学引擎和光学器件。 即用激光更换绿色 LED、而不驱动其他两个 LED。

    此致、

    维韦克